Unerreicht: Dieses Planetengetriebe ist maximal effizient auch bei höchsten Drehzahlen.

Neugart: Getriebe für Verpackungsmaschinen
Verpackung ist nicht gleich Verpackung. Allein in der Konsumgüterindustrie gibt es große Unterschiede, was die Anforderungen an die Systemkomponenten angeht. Das liegt auch daran, dass gerade bei Konsumgütern ständig neue Verpackungsformen auf den Markt kommen. Darauf haben wir uns eingestellt. Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-how sind wir hier ein zuverlässiger Partner der Maschinen- und Anlagenbauer.
Die Neugart Getriebe sind unter anderem ausgelegt für die hohen Ansprüche der Verpacker von Lebensmitteln, Pharma- und Kosmetikprodukten. Aber wir erfüllen auch die gestiegenen Anforderungen an einen Zulieferer, wenn es darum geht, flexibel einsetzbare Komponenten zu entwickeln.
So sind wir mit Wissen und Technik überall da vertreten, wo verpackt und etikettiert wird. Das dabei gefragte Anforderungsspektrum können wir mit unserem optimierten modularen Produktportfolio jederzeit abdecken. Unsere Getriebe für die Verpackungsindustrie sind äußerst dynamisch, robust und garantieren so eine reibungslose Produktion.
Ihre Vorteile:
- Wirtschaftliche Getriebelösungen: Planetengetriebe von Neugart lassen sich nach dem Baukastenprinzip variantenreich gestalten. Dadurch profitieren Sie von einem wirtschaftlichen Anschaffungspreis – ohne auf Qualität zu verzichten.
- Intelligente Software rund ums Produkt: Es ist gar nicht so einfach, das richtige Getriebe zu einer Anwendung zu finden. Die Anwendungen sind komplex, viele Faktoren spielen eine Rolle. Software-Tools von Neugart bringen Licht ins Dunkel und sind einfach zu bedienen.
- Erfahren im Antrieb: Bei Neugart liegt der Fokus seit Jahrzehnten auf der Antriebstechnik. Darum scheuen unsere Planetengetriebe auch keine Herausforderung, egal wie speziell, anspruchsvoll oder komplex sie auch erscheinen mag.
- Dynamische und robuste Getriebe: Neugart-Getriebe sind dynamisch und strapazierfähig. Unsere Kunden brauchen zuverlässige Technik, die fehlerlos funktioniert. Das liefern wir mit unseren clever designten Planetengetrieben.

„Die Betriebssicherheit unserer Maschinen steht an oberster Stelle. Neugart hat bei allen Projekten stets ein stimmiges Beratungspaket geboten. Was uns von Neugart in den Gesprächen versprochen wurde, konnte immer in den Realanwendungen bestätigt werden. Genau so stellen wir uns einen Partner vor.“
Markus Zerbe | Leiter Vertrieb | ECONO-PAK
Der Rolls-Royce unter den Verpackungsmaschinen
Als Leiter des Gesamtvertriebes bei ECONO-PAK setzt Markus Zerbe auf höchste Qualität der selbstentwickelten Verpackungssysteme. „Die hohe Betriebssicherheit und Qualität unserer Maschinen können wir nur gewährleisten, da wir ausschließlich mit namenhaften, global aufgestellten Komponentenhersteller zusammenarbeiten.“ so Zerbe. Er ist seit über zwei Jahrzehnten mit an Bord und lebt die Marke ECONO-PAK. „Wir sind positiv verrückt als Maschinenbauer“ erklärt Zerbe, was sich in der Qualität der High End Verpackungsmaschinen widerspiegelt.
Die Firma ECONO-PAK ist eine inhabergeführte mittelständische GmbH mit 140 Mitarbeitern am rheinhessischen Stammsitz in Flonheim. Seit über 30 Jahren werden Verpackungsmaschinen für die Tiefkühl-, Eis- und Geflügelindustrie entwickelt, gebaut und bei den Kunden installiert. Mittlerweile erreicht ECONO-PAK einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro pro Jahr. Weltweit sind mehr als 850 Verpackungslinien installiert. Im Bereich der TopLoad-Maschinen ist ECONO-PAK globaler Marktführer.
Der Sammelpacker SP-I-24 ist nicht nur eine Verpackungsmaschine, sondern ein hochkomplexes, vollautomatisiertes Verpackungszentrum. Zugeschnittene Kartonagen werden als Umkartontray oder Wrap-Around Umkarton der Maschine zugeführt. Parallel nimmt die Stapeleinheit mehrere, schon verpackte Produkte auf und positioniert diese innerhalb der Umverpackung. Diese wird in mehreren Prozessschritten gefaltet, mit Leim benetzt und abschließend in der Verschließeinheit als fertiges Paket verschlossen.
Alle durchzuführenden Bewegungen werden mittels Servomotor und Planetengetriebe gelöst. Da jede Verpackungsform auch andere Platzverhältnisse oder Performance erfordert, muss die ECONO-PAK Verpackungsmaschine sehr flexibel aufgebaut sein und damit auch der Komponentenlieferant auf die spezifischen Kundenwünsche eingehen können. Diese Flexibilität war beim bisherigen Getriebelieferanten nicht mehr gegeben, weshalb ein neuer Partner gesucht wurde. Dieser sollte, die notwendige Betriebssicherheit seiner Produkte gewährleisten und dennoch die Flexibilität bei erforderlichen Modifikationen aufweisen können.

Nach ausgiebiger Validierung durch Dauertests in den hauseigenen Verpackungsmaschinen, wurden Neugart-Getriebe erfolgreich in Feldtestmaschinen verbaut und geprüft. Dadurch haben die Neugart Planetengetriebe auch die Freigabe für die Serie erhalten. Darüber hinaus hat sich Neugart durch ein starkes, technisches Auftreten als Lieferant qualifiziert. Laut ECONO-PAK war das stimmige gesamte Erfahrungs-, und Beratungspaket ausschlaggebend Neugart als Getriebepartner auszuwählen. Erfahrene ECONO-PAK Monteure bezeichnen Neugart-Getriebe mit „einfach gut“, oder bestätigen nach reiflicher Überlegung: „In all den Jahren, mussten wir noch nie im Feld ein Neugart Getriebe austauschen“.
In den ECONO-PAK Anlagen sind ausschließlich Komponenten mit lebensmitteltauglicher Schmierung verbaut. Selbst bei einem eventuellen Crash oder Ausfall kann somit niemals das zu verpackende Produkt kontaminiert werden. Rund 30% aller eingesetzten Getriebe weichen vom gängigen Marktstandard ab und werden daher kundenspezifisch angepasst. Neugart beweist fortwährend, dass das Unternehmen strukturell so ausgerichtet ist um jederzeit technisch auf diese Modifikationen einzugehen und das bei schnellster Reaktionsgeschwindigkeit in der Umsetzung.
Die hygienischen Aspekte bei der Verpackungsmaschine werden aus Sicht von ECONO-PAK in Zukunft noch weiter zunehmen. Heute wird schon das gesamte Maschinengestell aus Edelstahl gefertigt. Aber auch die Reinigbarkeit der Komponenten wird mehr an Bedeutung gewinnen. Im Detail bedeutet dies, dass Kanten oder Ablagerungsstellen eliminiert werden müssen. Darüber hinaus müssen Komponenten mit Lacken geschützt werden oder sogar eine Edelstahloberfläche aufweisen. Durch großflächige Reinigungsprozesse sind die Komponenten auch mehr Fluiden ausgesetzt, was erhöhte Schutzarten erfordert. In enger Zusammenarbeit zwischen ECONO-PAK und Neugart werden diese Zukunftstrends beobachtet, um schnell und gut gerüstet den Veränderungen im Markt zu begegnen.
Die Stapeleinheit schichtet die Einzelverpackungen, welche mit einem „Überschieber“ in die Umverpackung geschoben werden. Diese Bewegung wird mit einer Zahnriemenachse realisiert, die durch einen Servomotor und ein Neugart PLE Planetengetriebe angetrieben wird.
Die Positionierung des Leimkopfs innerhalb der Leimstation wird über eine Spindel- und Zahnriemenachse (als X-Z-System) umgesetzt. Die Zahnriemeneinheit wird dabei von einem PLE-Planetengetriebe angetrieben.
Auch in der platztechnisch beengten Verschließstation wird der Antrieb mit einem Neugart-Getriebe gelöst. Dabei kommt ein Winkel-Planetengetriebe WPLE zum Einsatz. In diesem Prozess werden die eingeleimten Kartonage-Laschen umgefalzt und angedrückt.