Retour à l'aperçu

Neugart GmbH célèbre l'inauguration de son usine 3, pionnière en la matière

Neugart GmbH, l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de réducteurs de précision et de systèmes d'entraînement, a célébré l'ouverture de son usine 3 ultramoderne au siège de Kippenheim lors d'une cérémonie officielle. Avec un investissement de plus de 25 millions d'euros et une surface impressionnante de 7 000 mètres carrés, Neugart envoie un signal clair en faveur de la croissance, de l'innovation et de l'efficacité de la production.

La construction de la nouvelle usine a débuté fin juillet 2023 et a été achevée avec succès en 20 mois. L'usine 3 élargit considérablement les capacités de production et constitue la condition de base pour atteindre le potentiel de capacité de vente de plus de 200 millions d'euros.

« Avec la nouvelle usine, nous envoyons non seulement un signal clair pour notre croissance future, mais aussi pour notre force d'innovation continue et notre engagement en faveur de la plus haute qualité », explique Bernd Neugart, l'un des deux associés gérants du groupe Neugart, à l'occasion de l'ouverture de l'usine. L'usine 3 n'est pas seulement un chef-d'œuvre technologique, elle présente également un bilan de durabilité exceptionnel grâce à sa technologie de construction autonome en énergie. 100 % de l'énergie nécessaire provient de l'électricité verte, et un système photovoltaïque installé sur le toit vert génère une puissance de 550 kWp, ce qui correspond aux besoins d'environ 360 ménages.

« Nos clients font confiance à Neugart lorsqu'il s'agit de technique d'entraînement de haute qualité. Grâce à la nouvelle usine et à l'augmentation des capacités qui en découle, nous pouvons traiter les commandes actuelles et futures encore plus rapidement et efficacement », ajoute Matthias Herr, associé gérant.

Une autre étape importante est le déménagement complet et la mise en service du parc de machines, qui débutera le 10 mars. Cette mesure garantira que l'infrastructure de pointe est utilisée de manière optimale pour répondre aux demandes croissantes du marché.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de nombreux partenaires et invités du monde politique et économique. Parmi les invités d'honneur figuraient notamment Marion Gentges - ministre de la Justice et des Migrations du Bade-Wurtemberg, les membres du Bundestag Yannik Bury (CDU) et Johannes Fechner (SPD), Markus Ibert - maire de la ville de Lahr et Matthias Gutbrod - maire de la commune de Kippenheim. Ils ont salué la force d'innovation et le fort ancrage régional du groupe Neugart, qui sera encore renforcé par la nouvelle usine.

La nouvelle usine 3 de Kippenheim symbolise la vision à long terme de Neugart, une entreprise familiale riche d'une tradition de près d'un siècle, tournée vers l'avenir, la numérisation et l'expansion internationale. Neugart reste ainsi un partenaire fiable pour l'industrie de l'automatisation et un employeur important dans la région.