Réducteurs à renvoi d'angle
Ce type de réducteur est caractérisé par le fait que les arbres d'entrée et de sortie sont agencés chacun dans deux directions différentes. En règle générale, les réducteurs à renvoi d'angle présentent un angle de 90 degrés entre l'entrée et la sortie. Suivant le type de réducteur, les axes peuvent se recouper sur un plan ou se croiser sur deux plans parallèles, ce qui donne un décalage d'axes.
Les réducteur à renvoi d'angle sont réalisés avec différents types de dentures ou en combinant différents types de dentures. Les types de réducteurs mono-étagés les plus courants sont les réducteurs à engrenages coniques et les réducteurs à vis sans fin.
En raison des fortes démultiplications mono-étagées et du faible rendement, les réducteurs à vis sans fin permettent d'obtenir un autoblocage. De même avec les réducteur à vis sans fin il est possible sans autres formalités de réaliser l'arbre de sortie sous forme d'arbre creux.
Les réducteurs à engrenages coniques existent en différents types de dentures. Les réducteurs à engrenages coniques à axes se recoupant sont réalisés avec des engrenages à dentures droites, obliques ou hélicoïdales bombées. Les réducteurs à engrenages coniques hypoïdes présentent une denture hélicoïdale bombée et leurs axes se croisent avec un décalage d'axes. La plage de démultiplications techniquement judicieuse réalisables avec l'étage à engrenages coniques est plus large avec les réducteurs hypoïdes qu'avec les dentures coniques classiques.
De même, des réducteurs à engrenages coniques peuvent être combinés avec d'autres types de réducteurs. Un cas d'application fréquent, ici, est la combinaison avec un réducteur planétaire, sachant que ce dernier peut être monté en amont ou en aval. Il en résulte une grande diversité de démultiplications totales et un vaste éventail d'utilisations dans de nombreuses applications industrielles.
Le rendement des réducteurs à engrenages coniques est fondamentalement inférieur à celui des réducteurs à engrenages droits coaxiaux, en particulier comparé avec les réducteurs planétaires. Cela est conditionné par le fait que l'étage d'engrenages coniques génère des forces radiales et axiales élevées, que des paliers dimensionnés de façon correspondante doivent absorber. De la sorte, la puissance perdue augmente, ce qui se manifeste surtout dans l'étage d'entrée du réducteur.
De même, les couples transmissibles par les dentures classiques des engrenages coniques sont moins élevés et leur fonctionnement moins silencieux qu'avec les dentures d'engrenages droits simples. Les réducteurs hypoïdes fonctionnent en revanche très silencieusement et peuvent communiquer des couples élevés, avec l'inconvénient toutefois que les paliers de l'étage des engrenages coniques subissent de fortes contraintes.
Pour résumer, un réducteur à renvoi d'angle ou un réducteur à engrenages coniques est toujours utilisé lorsque le volume constructif est limité dans l'application ou que l'application exige que l'entrée et la sortie soient agencées en formant un angle. En outre, ils sont utilisés lorsque l'arbre de sortie doit être réalisé creux pour faire passer des conduites/lignes et pour utiliser des kits serrage.
Avantages des réducteurs à renvoi d'angle :
Mise en œuvre dans un volume exigu
Construction compacte
Combinaison possible avec d'autres types de réducteurs
Fonctionnement très silencieux et couples élevés lors de l'emploi de réducteurs à engrenages coniques hypoïdes
Réalisation possible avec arbre creux
Inconvénients des réducteurs à renvoi d'angle :
Configuration complexe
Faible rendement comme réducteur planétaire
Fonctionnement peu silencieux
Couples réduits dans la plage de démultiplication mono-étagée