Réducteurs hypoïdes
Les réducteurs hypoïdes sont classés parmi les réducteurs à engrenages coniques. La particularité des réducteurs hypoïdes réside dans le fait que les axes se croisent sur deux plans parallèles. Les réducteurs hypoïdes présentent ainsi, contrairement à d'autres réducteurs à engrenages coniques, un décalage axial. Les sens de rotation de l'arbre d'entrée et de l'arbre de sortie peuvent, suivant comment les engrenages coniques sont incorporés, être aussi bien identiques qu'opposés.
Les engrenages coniques hypoïdes appartiennent aux engrenages coniques hélicoïdaux. L'avantage des engrenages coniques hypoïdes réside dans le fait que le pignon conique peut être réalisé avec un plus grand angle de spirale en raison du décalage axial. Il en résulte un recouvrement total plus élevé de la denture. Pour cette raison les réducteurs hypoïdes sont en mesure, à volume de construction identique, de communiquer un couple plus élevé que les simples dentures hélicoïdales bombées. Grâce au recouvrement total plus élevé, des démultiplications plus importantes sont réalisables. Les réducteurs hypoïdes se caractérisent par un fonctionnement très silencieux.
Ils ne conviennent toutefois pas dans les très hautes vitesses. D'un côté le décalage d'axe entraîne un glissement supplémentaire de la denture dans le sens longitudinal, ce qui oblige à utiliser des huiles lubrifiantes particulières, et de l'autre les forces de réaction de la denture sont tellement élevées qu'il faut recourir à des roulements à rouleaux coniques pour leur assurer, aux vitesses d'entrée habituelles, une durée de vie suffisante. Du fait des pertes de puissance engendrées par les paliers et les moyens d'étanchéité, les engrenages coniques hypoïdes conviennent plutôt comme étage de sortie sur les réducteurs multi-étagés. Là, les vitesses exigées sont plus faibles et les couples plus élevés en conséquence.
Les réducteurs hypoïdes mono-étagés ont l'avantage que l'étage à engrenage conique permet de réaliser des démultiplications de 3:1 à 10:1. Pour obtenir des démultiplications supérieures, le réducteur hypoïde peut être combiné à un réducteur planétaire.
Le plus grand diamètre de la couronne fait que les réducteurs hypoïdes conviennent particulièrement pour réaliser des arbres creux lorsque l'arbre creux doit aussi servir à faire passer des lignes/conduites et à utiliser des kits de serrage. Une bifurcation de la puissance est possible grâce à un arbre creux à deux sorties.
Avantages des réducteurs hypoïdes :
- Mise en œuvre dans un volume exigu
- Couples élevés
- Fonctionnement très silencieux
- Construction compacte
- Combinaison possible avec d'autres types de réducteurs
- Arbre de sortie réalisable comme arbre creux
Inconvénients des réducteurs hypoïdes :
- Configuration complexe
- Faible rendement comme réducteur planétaire
- Ne conviennent pas dans les hautes vitesses