Neugart GmbH festeggia l'inaugurazione del suo pionieristico stabilimento 3
Neugart GmbH, leader mondiale nella produzione di riduttori di precisione e sistemi di azionamento, ha celebrato con una festosa cerimonia l'apertura del modernissimo stabilimento 3 presso la sede centrale di Kippenheim. Con un investimento di oltre 25 milioni di euro e un'imponente superficie di 7.000 metri quadrati, Neugart lancia un chiaro segnale di crescita, innovazione ed efficienza nella produzione.
La costruzione del nuovo stabilimento è iniziata alla fine di luglio 2023 ed è stata completata con successo in 20 mesi. L'impianto 3 amplia in modo significativo le capacità produttive e costituisce il presupposto fondamentale per raggiungere un potenziale di vendita di oltre 200 milioni di euro.
“Con il nuovo stabilimento non solo diamo un chiaro segnale della nostra crescita futura, ma anche della nostra continua forza innovativa e del nostro impegno per la massima qualità”, spiega Bernd Neugart, uno dei due soci amministratori di Neugart Group, in occasione dell'inaugurazione. Lo stabilimento 3 non è solo un capolavoro tecnologico, ma presenta anche un eccezionale bilancio di sostenibilità grazie alla sua tecnologia costruttiva autosufficiente dal punto di vista energetico. Il 100% dell'energia necessaria proviene da elettricità verde e un impianto fotovoltaico sul tetto verde genera una potenza di 550 kWp, che corrisponde al fabbisogno di circa 360 famiglie.
“I nostri clienti si affidano a Neugart per la tecnologia di azionamento di alta qualità. Con il nuovo impianto e il relativo aumento di capacità, possiamo evadere gli ordini attuali e futuri in modo ancora più rapido ed efficiente”, aggiunge il socio amministratore Matthias Herr.
Un altro passo importante è il trasferimento completo e la messa in funzione dei macchinari, che inizierà il 10 marzo. Questa misura garantirà che l'infrastruttura all'avanguardia venga utilizzata in modo ottimale per soddisfare le crescenti richieste del mercato.
La cerimonia di apertura è stata accompagnata dalla presenza di numerosi partner e ospiti del mondo politico ed economico. Tra gli ospiti d'onore vi erano Marion Gentges - Ministro della Giustizia e della Migrazione del Baden-Württemberg, i membri del Bundestag Yannik Bury (CDU) e Johannes Fechner (SPD), Markus Ibert - Sindaco della città di Lahr e Matthias Gutbrod - Sindaco del comune di Kippenheim. Hanno riconosciuto la forza innovativa e il forte radicamento regionale del Neugart Group, che sarà ulteriormente rafforzato dal nuovo stabilimento.
Il nuovo stabilimento 3 di Kippenheim è il simbolo della visione a lungo termine di Neugart, un'azienda familiare con quasi un secolo di tradizione che punta al futuro, alla digitalizzazione e all'espansione internazionale. Neugart rimane così un partner affidabile per l'industria dell'automazione e un importante datore di lavoro nella regione.
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter