Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Neugart: riduttori per macchine confezionatrici
C'è packaging e packaging. Già nell'industria dei beni di consumo le differenze in materia di requisiti dei componenti di sistema sono notevoli. E ciò dipende dal fatto che vengono immesse costantemente sul mercato nuove forme di confezionamento destinate proprio ai beni di consumo. Questo trend ci ha trovati preparati. La nostra esperienza pluriennale e il nostro know-how fanno di noi il partner affidabile per i fabbricanti di macchine ed impianti.
I riduttori Neugart sono stati progettati, fra l'altro, per soddisfare le elevate esigenze delle aziende confezionatrici di alimenti, farmaci e cosmetici. Ma rispondiamo anche ai requisiti sempre più severi posti ai subfornitori quando si tratta di sviluppare componenti dall'impiego flessibile.
Per questo siamo presenti con la nostra conoscenza e tecnologia ovunque si confezioni e si etichetti. Siamo infatti in grado di coprire in ogni momento l'ampia serie di requisiti richiesti con il nostro portafoglio prodotti modulare ottimizzato. I nostri riduttori destinati all'industria del packaging sono estremamente dinamici, robusti e garantiscono così una produzione perfetta.
I vantaggi per voi:
- Soluzioni economiche: I riduttori epicicloidali di Neugart si possono configurare in tante varianti, secondo il principio della modularità. In questo modo beneficerete di un prezzo d'acquisto economico, senza dover rinunciare alla qualità.
- Riduttori dinamici e robusti: I riduttori Neugart sono dinamici e resistenti. I nostri clienti hanno bisogno di tecnologia affidabile che funzioni senza difetti. Ed è quello che noi forniamo con i nostri riduttori epicicloidali dal design intelligente.
- Esperienza nell'ambito delle trasmissioni: Da decenni l'attenzione di Neugart è puntata sulla tecnologia di trasmissione. Per questo i nostri riduttori epicicloidali non temono alcuna sfida, non importa quanto specifica, difficile o complessa essa possa sembrare
- Il software intelligente che affianca il prodotto: Non è così facile trovare il riduttore giusto per un'applicazione specifica. Le applicazioni sono complesse, sono tanti i fattori ad influire. I software di Neugart costituiscono una guida in questo ambito e sono semplici da usare.

"La sicurezza operativa delle nostre macchine ha la priorità assoluta. Neugart ha sempre offerto un pacchetto di consulenza completo in tutti i progetti. Tutto ciò che Neugart ci ha promesso durante i colloqui, è stato sempre confermato dalle applicazioni reali. È proprio questo il partner che ci immaginiamo."
Markus Zerbe | Responsabile Vendite | ECONO-PAK
La Ferrari delle macchine confezionatrici
Markus Zerbe, Responsabile Vendite della ditta ECONO-PAK, punta alla massima qualità dei sistemi di imballaggio sviluppati internamente. "Siamo in grado di garantire la sicurezza operativa e la qualità elevata delle nostre macchine solo collaborando esclusivamente con produttori di componenti di nota fama e a vocazione globale", afferma Zerbe. È in azienda da oltre due decenni e il marchio ECONO-PAK fa ormai parte della sua vita. "Siamo costruttori di macchine con quel pizzico di follia positiva che fa la differenza", spiega Zerbe, cosa che si riflette nella qualità delle macchine confezionatrici di fascia elevata.
La ECONO-PAK è una società a responsabilità limitata di medie dimensioni gestita dal titolare, che occupa 140 dipendenti nella sede storica di Flonheim, nell'Assia Renana. Da oltre 30 anni vengono sviluppate, costruite ed installate presso i clienti macchine confezionatrici per l'industria dei surgelati, dei gelati e del pollame. Attualmente ECONO-PAK fa registrare un fatturato di circa 20 milioni di Euro l'anno. Nel mondo sono installate oltre 850 sue linee di confezionamento. ECONO-PAK è leader di mercato nel settore delle confezionatrici tipo toploader.
L'incartonatrice wrap-around SP-I-24 non è una semplice macchina confezionatrice, bensì un centro di confezionamento completamente automatizzato ed estremamente complesso. La macchina viene alimentata con imballi di cartone personalizzati sotto forma di vassoi o cartone wrap-around. Parallelamente l'impilatrice solleva diversi prodotti già confezionati e li posiziona all'interno della confezione esterna, che viene piegata in diverse fasi di processo, spalmata con colla e infine chiusa nell'unità di chiusura dove diventa un pacchetto finito.
Tutti i movimenti da eseguire vengono risolti per mezzo di servomotori e riduttori epicicloidali. Considerando che ogni forma di confezione necessita anche di condizioni di spazio o di performance diverse, la macchina confezionatrice di ECONO-PAK deve essere costruita in modo molto flessibile e tale da far sì che anche il fornitore di componenti possa aderire alle specifiche esigenze del cliente. Questa flessibilità non era più garantita dal fornitore di riduttori finora impiegato, per questo si è andati alla ricerca di un nuovo partner che fosse in grado di garantire i requisiti di sicurezza operativa dei suoi prodotti e, comunque, la flessibilità qualora si rendessero necessarie delle modifiche.

Dopo una procedura di validazione approfondita, che prevedeva test di durata eseguiti sulle proprie macchine confezionatrici, i riduttori Neugart sono stati inseriti e testati brillantemente nelle macchine per le prove sul campo. In questo modo i riduttori epicicloidali di Neugart hanno ottenuto anche l'autorizzazione per la costruzione in serie. Inoltre Neugart si è qualificato come fornitore grazie al suo forte bagaglio tecnico. Secondo ECONO-PAK, quando si è trattato di scegliere il partner per i riduttori, è stato il pacchetto completo e coerente di esperienza e consulenza di Neugart ad essere decisivo. Gli esperti installatori di ECONO-PAK hanno definito i riduttori Neugart "semplicemente ottimi" oppure, dopo una più attenta riflessione, hanno confermato: "In tutti questi anni non abbiamo ancora dovuto sostituire neanche uno dei riduttori Neugart impiegati".
Negli impianti ECONO-PAK sono installati esclusivamente componenti con lubrificazione idonea agli alimenti. In questo modo, anche in caso di rottura o di guasto, non può mai verificarsi alcuna contaminazione del prodotto da confezionare. Il 30% circa di tutti i riduttori impiegati si discosta dal normale standard di mercato e viene perciò adeguato alle esigenze del cliente. Neugart è strutturata in modo tale da poter gestire tecnicamente in ogni momento queste modifiche con tempi di reazione e realizzazione velocissimi: l'azienda ne dà continuamente prova.
Gli aspetti igienici nelle macchine confezionatrici avranno sempre più peso in futuro, secondo ECONO-PAK. Oggi l'intero telaio della macchina viene già realizzato in acciaio inox. Ma anche la facilità di pulizia dei componenti diventerà sempre più importante. Nel dettaglio questo significa che devono essere eliminati tutti gli angoli o i punti in cui è possibile la formazione di depositi.
Inoltre tutti i componenti devono essere protetti con vernici o addirittura presentare una superficie in acciaio inox. A causa dei processi di pulizia su grandi superfici i componenti sono anche esposti a più fluidi, cosa che implica classi di sicurezza elevate. ECONO-PAK e Neugart hanno osservato questi trend del futuro in stretta collaborazione, per poter affrontare in modo rapido e ben preparate i cambiamenti del mercato.
L'impilatrice mette una sopra l'altra le singole confezioni, che vengono spinte nella confezione esterna tramite una guida di scorrimento. Questo movimento viene realizzato con un asse a cinghia dentata azionato da un servomotore ed un riduttore epicicloidale PLE di Neugart.
Il posizionamento della testa di incollaggio all'interno della stazione di incollaggio avviene ad opera di un asse mandrino e di un asse a cinghia dentata (come sistema X-Z). L'unità con cinghia dentata viene azionata da un riduttore epicicloidale PLE.
Anche nella stazione di chiusura, dove per motivi tecnici gli spazi sono molto angusti, la trasmissione viene risolta da un riduttore Neugart. Qui viene impiegato un riduttore epicicloidale angolare WPLE. In questo processo le linguette dell'imballaggio incollate vengono piegate e pressate.