Voltar para vista geral

Ampliação da linha de produtos de precisão: as séries pro

Com as novas séries de redutores PSNpro, PSFNpro e PSBNpro, apresentamos uma nova classe de desempenho acima dos nossos redutores planetário de precisão anteriores. Ela se baseia em novas tecnologias inovadoras de engrenagens e no uso de novos materiais na fabricação. A qualidade otimizada dos flancos dos dentes reduz picos de carga pontuais e permite a transmissão de torques mais elevados com a mesma vida útil.

Com base nessa tecnologia, desenvolvemos consistentemente nossas séries de redutores de precisão. O resultado são as séries PSNpro, PSFNpro e PSBNpro, que estabelecem novos padrões em aplicações dinâmicas. Em particular, o torque de ciclo foi significativamente aumentado, permitindo que a série pro se aproxime dos redutores de engrenagens retas e até mesmo os supere. Para aplicações com mudanças frequentes de carga e direção, os redutores pro são a primeira escolha no portfólio da Neugart.

Os redutores pro aproveitam as vantagens das engrenagens helicoidais para um excelente sincronismo. As variações de transmissão entre o acionamento e a saída permanecem extremamente baixas ao longo de toda a rotação do eixo de saída. Isso melhora visivelmente a qualidade do processo e minimiza, por exemplo, marcas de vibração em máquinas para trabalhar madeira. Ao mesmo tempo, o redutor também funciona com baixo ruído, mesmo sob alta carga. Isso, por sua vez, melhora a acústica do sistema e estabiliza o desempenho geral da máquina.

O continuar do foco do desenvolvimento foi a redução da inércia de massa, especialmente nos tamanhos pequenos. Com a implementação consistente do princípio modular, o estágio de entrada agora é consistentemente menor que o estágio de saída. Isso reduz a massa rotativa, o que permite processos de aceleração e frenagem mais rápidos e melhora a qualidade de controle em eixos altamente dinâmicos.

Com os redutores PSNpro, PSFNpro e PSBNpro, estamos abrindo um novo capítulo na tecnologia de redutores de precisão. Combinamos nossa longa experiência em tecnologia de acionamento com desenvolvimento impulsionado pela inovação para oferecer suporte com garantia de futuro à construção de máquinas e instalações, à robótica e à tecnologia linear. Assim, criamos soluções confiáveis que atendem aos requisitos da moderna tecnologia de acionamento na construção de máquinas e instalações e permitem aos nossos clientes uma produtividade sustentavelmente mais alta.