“Devido à excelente consultoria de aplicações, à elevada qualidade do produto e ao programa do produto perfeitamente coordenado, nós contamos há anos com a Neugart e as suas engrenagens. No caso da nossa máquina Clinch servo, poderíamos ter usado uma engrenagem planetária melhor.“
B. Eng. (DH) Florian Unger | Chefe de Desenvolvimento | Eckold GmbH & Co. KG
Clinch (união de chapas)
Florian Unger dirige o departamento de desenvolvimento da Eckold GmbH & Co. KG em St. Andreasberg, em Harz. Ele tem apostado, há vários anos, na tecnologia de engrenagens de Neugart, com a justificação: "Neste fabricante de engrenagens, o pacote total simplesmente se encaixa. A ampla gama de produtos oferece o equipamento adequado para cada aplicação. Aqui, podemos encontrar a engrenagem ideal para nós - compacta, potente, livre de manutenção, e isso tudo por um preço justo ".
A empresa Eckold GmbH & Co KG é uma empresa de médio porte, que pode fazer uma retrospectiva sobre uma história com mais de 80 anos. Enquanto fabricante de máquinas especiais, se especializou em tecnologia de conexão e de transformação. O foco recai particularmente sobre a tecnologia Clinch, Kraftformer, de cunhagem e de rebitagem com punção semi-côncava. Os habitantes de Harz preferem particularmente a tecnologia Clinch. Porque foi o proprietário da empresa, Gerd-Jürgen Eckhold, que trouxe, nos anos 80 do século passado, a tecnologia Clinch extensivamente para o mercado. Hoje, é impossível imaginar a indústria automóvel, a tecnologia dos eletrodomésticos e a tecnologia do ar condicionado e ventilação, além da soldagem por pontos e a tecnologia de rebites, sem o processo Clinch. Não se encontra quase nenhuma alternativa para o processo quando diferentes materiais, como chapas de aço e alumínio, precisam ser unidas sem uma peça auxiliar de união.

A empresa Eckold converte e desenvolve há anos continuamente as suas máquinas Clinch pneumo-hidráulicas para os sistemas eletromecânicos. As duas tecnologias coexistem ainda hoje. No entanto, também é preciso registrar uma clara tendência para os sistemas eletromecânicos nesta área.
No caso de componentes com diferentes espessuras de chapa individuais ou totais, é quase sempre forçado a ajustar a espessura da base, para influenciar positivamente a formação de rebaixo e de espessura de gargalo. Ao usar os sistemas de pneumo-hidráulicos, é necessário fazer uma troca dispendiosa de matrizes devido ao curso rápido estipulado do cilindro.
No caso de um sistema eletromecânico, o usuário, em parte, já não depende mais da troca de matrizes através da ajustabilidade do curso de acionamento que, assim, é organizado de maneira mais flexível com o sistema eletromecânico. As outras vantagens estão claramente na automação e nos controles de qualidade contínuos implementados, que podem ser controlados no programa.
Os alicates Clinch são montados, por exemplo, em aplicações automóveis como uma unidade completa para um robô com braço articulado, e trabalham nas linhas de produção de maneira não tripulada. Geralmente se trata de espaços confinados. Uma unidade Clinch compacta é muito importante para chegar aos pontos de difícil acesso da carroceria. Com a estrutura paralela das engrenagens e os mecanismos roscados de rolo planetário, a Eckold foi fabricada de maneira muito compacta e equipada com as suas máquinas desde o início.
Assim, um servomotor aciona diretamente a engrenagem planetária. Ela está ligada através de uma correia aos mecanismos roscados do rolo planetário e, portanto, gera um movimento axial com força de pressão elevada. As forças radiais resultantes do pré-tensionamento da correia devem ser absorvidas pela tecnologia de armazenamento da engrenagem planetária utilizada. A exigência da OEM de unidades ainda mais compactas e a necessidade de continuar reduzindo mais os tempos de ciclo, levou a empresa Eckold a procurar alternativas no mercado.
Na Eckold, a qualificação de uma nova engrenagem passa por um procedimento rigoroso de testes. Internamente, são feitos testes reais com 10 milhões de cursos. Se este teste for aprovado, as unidades Clinch são entregues às OEM’s para o teste prático. Em passos de 2,5 milhões de cursos, as unidades são entregues novamente à fábrica e extensivamente analisadas. Somente aqueles componentes que passam neste processo a 100% é que farão parte da seleção.

Em última análise, a escolha recaiu sobre uma engrenagem Neugart, depois de passar por todos os testes. Os argumentos para a utilização desta engrenagem são notáveis e proporcionam inúmeras vantagens em comparação com a tecnologia de engrenagem utilizada até agora.
A engrenagem Neugart proporciona uma eficiência muito elevada, de cerca de 98%. É aprox. 10 mm mais curta, dispõe de uma tonelagem máxima menor e atinge 5 a 10% de dados de desempenho mais elevados. Isto proporciona à máquina Clinch duas vantagens: por pesar menos aumenta a capacidade de controle do robô com braço articulado e, além disso, também encurta os tempos de processo. Por outro lado, a unidade, já sendo inteligente, se torna mais compacta. Com isto, a máquina Clinch da Eckold é única no mercado neste setor.
Igualmente importante para os engenheiros ECKOLD foi que a engrenagem, dentro do ciclo de vida da máquina, não precisasse ser lubrificada novamente, e isso, mesmo que os componentes fossem operados com um braço robótico em qualquer disposição do espaço. O cliente recebe um conjunto propulsor que pode gerar uma força Clinch axial de até 100 kN. Além de todas as vantagens técnicas, é acrescentada outra: as engrenagens Neugart são uma solução mais econômica em relação às engrenagens usadas anteriormente.
A prova de uma certificação DIN ISO 9001 e a listagem com as OEMs de renome era o requisito básico para ser validado enquanto fornecedor na empresa Eckold.
Desde a implementação da engrenagem Neugart nos sistemas Clinch, absolutamente nenhum problema ou falha foi registrado até hoje. Pelo contrário, a Eckold usa os excelentes conhecimentos da aplicação dos contatos Neugart, para detectar e desativar irregularidades no sistema todo. Não menos importante, isto é suportado pelo software de desenho NCP excelente que a Neugart disponibiliza aos clientes gratuitamente. Cada nova aplicação na Eckold é projetada com este programa e serve, a seguir, como parte da documentação técnica. De acordo com o desenho, os desenvolvedores usam a Neugart Tec Data Finder para que seja possível baixar a sua engrenagem específica, de maneira automatizada, como modelo CAD configurado.

Também na área da tecnologia de transformação e de cunhagem, os acionamentos hidráulicos e pneumo-hidráulicos são substituídos por conjuntos propulsores eletromecânicos. Isto é suportado pela empresa Eckold com os mais recentes tipos de máquinas. No futuro, a capacidade de conectar diversos materiais novos através dos elementos Clinch será um desafio. No setor, a vida útil da máquina é um critério essencial para a escolha do acionamento. Tudo isto coloca os componentes usados perante novos desafios. Baseado nas experiências positivas, a Eckold aposta, daqui em diante, nitidamente na intensificação da cooperação com a Neugart.

Clinch é o processo de rebitagem inovador e comprovado para unir chapas e perfis. Sem peças adicionais ou auxiliares para união, as ligações não solúveis são fabricadas exclusivamente com base na transformação a frio. A característica principal desta tecnologia de união consiste na conexão perfeita formada do material das chapas a seres unidas.
Assim, as partes que serão unidas apresentam espessuras de chapa idênticas ou diferentes e podem ser feitas do mesmo ou de diferentes materiais.