Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Neugart: Transmissões para máquinas de empacotamento
Embalagens não são todas iguais. Só na indústria de bens de consumo existem grandes diferenças em termos das exigências colocadas aos componentes do sistema. Uma razão para isso é que, precisamente nos bens de consumo, surgem constantemente novos formatos de embalagens. E nós estamos preparados para isso. Com anos de experiência e de know-how, somos um parceiro confiável dos construtores de máquinas e unidades.
As transmissões da Neugart são projetadas, entre outras coisas, para elevadas exigências dos embaladores de alimentos, produtos farmacêuticos e cosméticos. Mas nós também satisfazemos os requisitos mais rigorosos dos fornecedores quando se trata de desenvolver componentes para aplicações versáteis.
Assim, nossos conhecimentos e tecnologias estão representados em todo o lugar onde são feitos empacotamentos e rótulos. Conseguimos cobrir a gama de requisitos demandada com o nosso portfólio otimizado de produtos modulares. Nossas transmissões para a indústria de embalagens são extremamente dinâmicas e robustas, garantindo assim uma produção suave.
As principais vantagens:
- Soluções de transmissões econômicas: Os redutores planetários da Neugart podem ser configurados de forma variada de acordo com o princípio modular. Isso permite que você beneficie de um preço de compra econômico, sem comprometer a qualidade.
- Software inteligente em torno do produto: Nem sempre é fácil encontrar a transmissão certa para uma aplicação. As aplicações são complexas e muitos fatores são determinantes. As ferramentas de software da Neugart são muito úteis e fáceis de usar.
- Experiente em acionamentos: Na Neugart, desde há décadas que o foco assenta na tecnologia de acionamentos. É por isso que nosso redutor planetário não se furta a nenhum desafio - não importa quão especializado, sofisticado ou complexo ele possa parecer.
- Transmissões dinâmicas e robustas: As transmissões da Neugart são dinâmicas e resistentes. Nossos clientes procuram uma tecnologia confiável que funcione sem erros. E é isso que nós fornecemos com nossos redutores planetários inteligentemente projetados.

"A segurança operativa de nossas máquinas está em primeiro lugar. A Neugart sempre ofereceu um pacote coerente de consultoria em todos os projetos. O que nos foi prometido pela Neugart nas negociações pôde ser confirmado em aplicações reais. É assim que imaginamos um parceiro."
Mark Zerbe | Chefe de vendas | ECONO-PAK
O Rolls Royce das máquinas de empacotamento
Enquanto chefe de vendas da ECONO-PAK, Markus Zerbe aposta na máxima qualidade dos sistemas de embalagem desenvolvidos pela própria empresa. "Nós somente podemos garantir a alta segurança operativa e a qualidade de nossas máquinas se trabalharmos com fabricantes de componentes respeitáveis, que atuam globalmente." explica Zerbe. Há mais de duas décadas que ele trabalha e vive para a marca ECONO-PAK. "Somos engenheiros mecânicos loucos, no sentido positivo" explica Zerbe, quando se refere à qualidade das máquinas de empacotamento de topo.
A empresa ECONO-PAK é uma empresa de médio porte gerenciada pelo proprietário, com 140 funcionários na sede de Flonheim. Desde há mais de 30 anos que são desenvolvidas, construídas e montadas nas instalações dos clientes máquinas de empacotamento para congelados, gelados e indústria avícola. Entretanto, a ECONO-PAK alcançou um volume de negócios perto dos 20 milhões de EUROS por ano. Em todo o mundo estão instaladas mais de 850 linhas de empacotamento. Na área das máquinas TopLoad, a ECONO-PAK é líder de mercado global.
A máquina de embalar caixas SP-I-24 não é apenas uma máquina de empacotamento, mas sim um complexo centro de acondicionamento totalmente automatizado. Caixas de cartão cortadas são alimentadas na máquina como tabuleiro de caixas ou caixas de envoltório. Paralelamente, a unidade de empilhamento recebe vários produtos já embalados e posiciona-os dentro da embalagem exterior. Em diferentes etapas do processo, esta será dobrada, umedecida com cola e, por fim, fechada na unidade de fechamento, como pacote acabado.
Todos os movimentos realizados são acionados por servomotor e por redutores planetários. Visto que cada forma de embalagem requer espaços ou desempenhos diferentes, a máquina de empacotamento ECONO-PAK precisa ser muito flexível e dar resposta também ao fornecedor de componentes, no que toca aos desejos específicos do cliente. Essa flexibilidade não era mais garantida pelo fornecedor de transmissões anterior, pelo que foi necessário procurar um novo parceiro. Ele deveria conseguir garantir a necessária segurança operativa dos seus produtos, revelando a flexibilidade necessária perante alterações que surgissem.

Após uma extensa validação através de testes de resistência nas máquinas de empacotamento internas, as transmissões Neugart foram instaladas e testadas com êxito em máquinas de teste em campo. Assim, os redutores planetários Neugart receberam também aprovação para produção em série. Além disso, a Neugart também se qualificou como fornecedor graças à sua forte presença técnica. De acordo com a ECONO-PAK, o pacote oferecido de experiência e consultoria foi determinante para selecionar a Neugart como fornecedor de transmissões. Instaladores experientes da ECONO-PAK classificaram as transmissões da Neugart como "simplesmente boas" ou, depois de muita deliberação, confirmaram: "Em todos esses anos, nunca precisamos trocar uma engrenagem Neugart no campo".
Nas instalações ECONO-PAK estão montados apenas componentes com lubrificação apta para ambientes com alimentos. Mesmo em caso de uma potencial falha, o produto a ser embalado nunca poderá ser contaminado. Aproximadamente 30% de todas as transmissões usadas diferem do padrão de mercado e, portanto, precisam ser personalizadas. A Neugart comprova continuamente que a empresa é estruturalmente projetada para dar resposta técnica, a qualquer momento, a essas alterações, com a máxima velocidade de reação.
Os aspetos higiênicos da máquina de empacotamento aumentarão ainda mais no futuro, do ponto de vista da ECONO-PAK. Hoje em dia, toda a estrutura da máquina é feita em aço inoxidável. Mas também a fácil limpeza dos componentes ganhará cada vez mais importância. Em detalhe, isso significa que as arestas ou pontos de depósito terão de ser eliminados. Além disso, componentes com pinturas terão de ser protegidos ou de ter mesmo uma superfície de aço inoxidável. Devido a processos de limpeza de grandes superfícies, os componentes são expostos a mais fluidos, o que requer tipos de proteção melhorados. A estreita cooperação entre a ECONO-PAK e a Neugart permite observar estas tendências futuras para atender às mudanças do mercado de forma rápida e bem equipada.
A unidade de empilhamento alterna as embalagens individuais que são empurradas por uma roda de transferência para a embalagem exterior. Este movimento é realizado com um eixo de correia dentada, que é acionado por um servomotor e um redutor planetário PLE da Neugart.
O posicionamento da cabeça de cola dentro da estação de colagem é possibilitado por um eixo de fuso e por um eixo da correia dentada (como sistema X-Z). A unidade da correia dentada é impulsionada por um redutor planetário PLE.
O acionamento com uma transmissão Neugart é desencadeado também na estação de colagem, um espaço tecnicamente apertado. Aí entra em ação um redutor planetário cônico WPLE. Neste processo, as fitas coladas das caixas de cartão são dobradas a toda a volta e pressionadas.