车削、铣削和钻孔是各不相同的应用。因此 Neugart 行星减速机在这里找到了用武之地。
我们为施瓦本地区 Nürtingen 市的 Gebr. Heller Maschinenfabrik 的链式刀库研发了与之精确匹配的减速机型号。“Neugart 行星减速机仿佛是为了 Heller 加工中心的链式刀库量身定做的一样。我们由此找到了技术和经济效益这两方面最好的解决方案”, Achim Wohlfarth(Heller 工件和刀具管理研发小组主管)对这次合作印象深刻。
![The machine from Heller.](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_Neugart-Heller-Machining-Center_3381a0ca37.jpg)
为什么 Neugart 是理想的合作伙伴?
我们对刀具机床和对 Heller 公司需求的理解并不是偶然的。如果没有“倾听”这张最大的王牌,再好的技术也无济于事!Neugart 经验丰富的研发和销售工程师们非常清楚哪些解决方案适合哪种应用。对我们来说,智能式构造和款式多样性是不言自明的。从性能可靠、经久耐用的减速机,到产品的智能软件,驱动技术方面的经验,一直到更好的终端产品:选择了 Neugart,您就不必妥协。
我们再次为您总结优势:
- 我们研发的减速机具有独一无二的设计,终身润滑,可靠地完成它的任务。
- 为您的应用找到合适的减速机并不是一件容易的事。 Neugart 的软件工具帮助用户在眼花缭乱的选择中找到方向,而且操作容易。
- 我们的行星减速机可以应对任何挑战,无论它们看上去多么特殊、严格或复杂。
- 无论是工件的质量还是表面:用我们适合的齿轮,为您创造附加价值。
![A Heller emplyee works on the machine tool.](/fileadmin/_processed_/7/5/csm_Neugart-Heller-Machine-Working_6ebef037b3.jpg)
为什么它适合 Heller?
Heller 成立于 120 多年前,经过几十年的发展,成为了全世界粉碎加工领域的领导者。 这家公司提供包括最先进的机床和制造系统、智能应用和综合服务在内的完整解决方案。Heller 是汽车工业及其供应商、流体技术、能源技术和其他涉及机械行业的高生产率制造解决方案的顶级供应商之一。
这家机械制造厂具体需要什么呢?
这家公司不断为客户优化机器概念和解决方案,以保持其生产任务的竞争力。刀具管理更是加工中心的重中之重。如果能够改善刀具管理,那么就能缩短换刀时间,以及“切屑到切屑”的时间。这样就可以大幅度提高工件的加工速度。这个优势起着决定性的作用,因为:机床必须全天候无故障运行 —— 哪怕在恶劣的环境条件下也必须如此。
技术和经济的联合
此外,新的加工中心链式刀库需要有一个模块化的设计,以适应不同的机器系列。Heller 还希望用相同的设计来驱动各种不同尺寸的链式刀库。除了技术因素以外,经济效益方面的考量在设计过程中也是非常重要。
快速且生产效率高: Neugart 给出了最佳解决方案
使用免费的设计与计算软件 Neugart Calculation Program(NCP)计算出对于行星减速机的各种要求。“凭借我们团队多年的经验,我们对基础的周期数据做了优化,” Achim Wohlfarth 解释道。 此外, NCP 可以给各种装载情况和款式配图,在分析并选择行星减速机时可以用上。“这样一来,我们就可以设计出在疲劳极限内达到最佳能源效率和有效系数的减速机。” Wohlfarth 说到。
所以 Neugart 变得更好了
与某位竞争对手之前的理念相比,Neugart 行星减速机凭借较高的能效,为 Heller 与其机器的用户带来了经济上的优势。找到了合适的减速机以后,Heller 对其刚性与回程间隙进行了大量测试。“测试结果证明,行星减速机没有让我们的期望落空,在一些方面甚至超过了我们的期待,” Wohlfarth 公布了结果。
分毫不差,令人信服
在刀具更换时,为了能够精准地将刀具定位到移交位置,减速机必须极快地加速,具备很高的抗扭刚度,并且只能有很少的回程间隙 —— 在面对链式刀库各种不同的装载情形时,也必须如此。 Neugart 的行星减速机满足了全部要求。这样就缩短了“切屑到切屑”的时间,为客户创造了至关重要的成本优势。
刀具管理系统在高效率的加工中心里快速运行
同样需要考虑的是售后服务,这也是非常重要的。由于行星减速机要在 Heller 的批量生产中使用,用户在机器需要维护时可以快速得到回应,由此增加了用户的安全感。如果客户有需求,售后服务部门会快速做好备件发货准备。所以,Heller 不需要将库存加倍。链式结构令刀库变得非常灵活,并且有多个型号可以为50到160件刀具提供位置。
完美匹配
接下来的验证是在真实的试验环境里发生的。试验地点是英格兰的某个 Heller 链式刀库的安装地点。在两个用户使用的加工中心里,新的减速机接受了各种测试,而且得到了客户的正面反馈。新减速机由此获得了技术许可。
对未来的展望
还有尚未发掘的潜能吗?
“刀具机床的其它组件在将来会出现新的理念和翻新,所以,Neugart 行星减速机的附加值也必然会得到检测与试验。” Wohlfarth 做了这样的讲解。可以预见,由 Neugart 研发的减速机解决方案将为 Heller 机器的继续发展作出贡献。
“咨询服务从一开始就体现出很高的水准。我们很快就能看到样品,随后与 Neugart 一直保持开放的、良好的合作关系,直到系列产品最终完成。这家公司的整体理念非常出色,产品价格也十分合理,因此说服了我们。”
工学学士 Achim Wohlfarth | 研发小组组长 | 工件与刀具管理 | Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH
![An engineer holds a gearbox and gives testimony on this behalf in front of the machine.](/fileadmin/_processed_/1/0/csm_Neugart-Heller-Testimonial_5eac5594a2.jpg)
下载
![](/fileadmin/_processed_/3/2/csm_02_Kontakt__VTB_c6bbbcd8bd.png)