Loading ...

我们了解许多行业,然而我们还想了解您的行业

因为我们想要了解您对减速机的具体要求。

您需要为您的减速机寻找单独的解决方案?您找我们就对了。因为在我们这里,您不需要总是“从零开始”。

原因用寥寥数语即可概括: Neugart 把多年的经验和决定性的技术思维组合在一起。我们的减速机模块由数以千计的组合方式。我们乐于为您效劳:我们做的第一步是准确无误地倾听您的需求。我们由此确认您对于驱动技术的准确要求,或者(作为供货商)倾听您的客户的要求。除此以外,我们在交谈中向您展示如何用我们的各种工具一同将减速机的细节调整到完美符合您的应用情况。最后,您将以快速而经济实惠的方式获得完全满足您和您的客户的减速机,而我们凭借再一次为机械制造业提供优异的减速机解决方案,赢得了一位幸运的客户。

我们的应用行业

请选择行业

我们为您准备了来自八个不同行业的参考,以便快速浏览。毋庸置疑,我们作为机械制造业的减速机制造商,本身具备广博的专业知识与技能。因为我们用我们的行星减速机发掘了众多的应用领域。如果您遇到问题,欢迎向我们提问。因为我们乐于倾听您的诉求,并且能够为您找出最优解决方案:经久耐用、可靠而坚固的减速机,令您和您的客户百分百满意。您可以尽管放心!

自动化与机器人

高效的驱动技术对这个行业来说是至关重要的。作为以机械制造为重心的减速机制造商,我们深知,最重要的是完美的平衡技术。因为在设计时,成本效能、坚固程度和耐久度都必须简单而直接地匹配指定的规格。换句话说,最重要的是:快速发货,最好的技术,公道的价格。我们为客户提供的产品和服务融入了近100年的经验和先进的专业知识。当然了,我们还是要依赖于 Neugart 软件、 Neugart 脑件和 Neugart 硬件。这样,我们就能够按照您的需求设计我们的行星减速机。阅读本文,您可以了解到我们的 Neugart 软件、Neugart 脑件和 Neugart 硬件具体能做到哪些。

您的优势:

  • 我们的模块原理: 我们可以为您配置几千种款式的减速机这一过程快速、简单、而且符合您的全部要求。您可享受价格上的优势,而我们以这种方式确保第一流的质量。
  • 可靠且耐用: 我们为驱动技术制造的减速机如此坚固是有原因的:它们不需要更换润滑剂能做到这一点,依靠的是我们独一无二的技术设计。
  • 智能软件: 只有恰好符合需求的减速机,才能够高效、可靠地工作然而,要找到匹配某一项应用的减速机,不是那么容易的事。或者?现在就使用我们的软件!因为它们挖掘出我们 Neugart 模块的全部潜能。
  • 遍布全球,为您效劳: 世界上找不到任何一个完全不使用 Neugart 为驱动技术制造的减速机的国家。为此,我们建立了一张由经验丰富的销售工程师组成的紧密网络。无论您身在何处,何时有需要,总有人为您待命。

包装工业

持续翻新的包装 —— 不停改变的要求。消费产品是包装工业的首要推动力。作为减速机制造商,我们是包装工业的机器和设备制造商的完美合作伙伴。因为,我们的 Neugart 硬件几乎总是能够“即插即用”地满足食品、药品和化妆品包装商的高要求。同样地,凭借我们的模块原理,我们总是能为客户呈上完美的行星减速机。

您的优势:

  • 我们的模块原理: 我们可以为您配置几千种款式的减速机这一过程快速、简单、而且符合您的全部要求。您可享受价格上的优势,而我们以这种方式确保第一流的质量。
  • 智能软件: 只有恰好符合需求的减速机,才能够高效、可靠地工作然而,要找到匹配某一项应用的减速机,不是那么容易的事。或者?现在就使用我们的软件!因为它们挖掘出我们 Neugart 模块的全部潜能。
  • 数十年的经验: 我们大约在 100 年前起就已经是客户的专业合作伙伴我们知道必须提出哪些问题。我们用我们的行星减速机迎接所有挑战。无论它们可能有多么特殊、提出了多高的要求、或者有多么复杂。
  • 动力强劲、性能稳定: 作为机械制造业的减速机专家,我们非常清楚:我们的客户需要可靠的、不出错的技术换言之,他们需要的是我们设计精巧、性能可靠的行星减速机。
  • 遍布全球,为您效劳: 世界上找不到任何一个完全不使用 Neugart 工厂为驱动技术制造的减速机的国家为此,我们建立了一张由经验丰富的销售工程师组成的紧密网络。无论您身在何处,何时有需要,总有人为您待命。

机床

在车削、铣削与激光加工时,精确度、刚性、扭矩、较低的回程间隙、近似的因素都是至关重要的。确保正确的组件完美地相互作用,这一点不容忽视。我们也在这一领域传播我们的知识。就像我们的“倾听者”品质一样。因为我们的研发与销售工程师能够直接理解您的应用,需要的是哪种解决方案。

您的优势:

  • 可靠且耐用: 我们为驱动技术制造的减速机如此坚固是有原因的:它们不需要更换润滑剂能做到这一点,依靠的是我们独一无二的技术设计。
  • 智能软件: 只有恰好符合需求的减速机,才能够高效、可靠地工作然而,要找到匹配某一项应用的减速机,不是那么容易的事。或者?现在就使用我们的软件!因为它们挖掘出我们 Neugart 模块的全部潜能。
  • 数十年的经验: 我们大约在 100 年前起就已经是客户的专业合作伙伴我们知道必须提出哪些问题。我们用我们的行星减速机迎接所有挑战。无论它们可能有多么特殊、提出了多高的要求、或者有多么复杂。
  • 让您的质量达到最优: 我们的减速机精准满足您的一切要求用您的机床铣削或激光加工的最终产品也因此达到完美的品质。

食品工业

说到食品工业的驱动技术与减速机,我们称得上先驱。因为,我们标准型号的减速机就可以使用符合 NSF-H1 认证的润滑剂。HLAE 是世界上首个获得 3-A 认证的无菌级行星减速机 (Hygienic Design),而且满足 EHEDG(欧洲卫生工程和设计组织)指令的要求。它达到了最严格的国际卫生要求,由此设立了标杆。对您来说也是优势:我们是欧洲卫生工程和设计组织(EHEDG)的成员。我们在不断的自我完善。

您的优势:

  • 卫生级别获得认证: 我们的  HLAE 行星减速机设立了新的标杆因为它是全世界第一个获得 3-A RPSCQC 认证的减速机。它为我们客户的“净态生产”提供了最大程度的安全。 
  • 为极端条件而创造: 如果您有需求,我们可以为您使用优化的密封件或者特种润滑剂经过这样的处理,我们的驱动装置在温度低达零下 40 °C 时仍然极为可靠。我们的产品还满足了最高的防护等级要求,例如 IP69K 等级。
  • 我们的模块原理: 我们可以为您配置几千种款式的减速机这一过程快速、简单、而且符合您的全部要求。您可享受价格上的优势,而我们以这种方式确保第一流的质量。
  • 遍布全球,为您效劳: 世界上找不到任何一个完全不使用 Neugart 工厂为驱动技术制造的减速机的国家为此,我们建立了一张由经验丰富的销售工程师组成的紧密网络。无论您身在何处,何时有需要,总有人为您待命。

医疗技术与制药

安静而精确调节的X光或CT设备里的病人检查台。药房的周转设备里的高性能减速机。这只是我们的驱动技术减速机在医疗领域的两种用途而已。另一个应用实例是药物、保健品与化妆品的包装。我们为此选用的是容易清洁的电解抛光不锈钢。

您的优势:

  • 我们的模块原理: 我们可以为您配置几千种款式的减速机这一过程快速、简单、而且符合您的全部要求。您可享受价格上的优势,而我们以这种方式确保第一流的质量。
  • 智能软件: 只有恰好符合需求的减速机,才能够高效、可靠地工作然而,要找到匹配某一项应用的减速机,不是那么容易的事。或者?现在就使用我们的软件!因为它们挖掘出我们 Neugart 模块的全部潜能。
  • 卫生级别获得认证: 我们的  HLAE 行星减速机设立了新的标杆因为它是全世界第一个获得 3-A RPSCQC 认证的减速机。它为我们客户的“净态生产”提供了最大程度的安全。 
  • 遍布全球,为您效劳: 世界上找不到任何一个完全不使用 Neugart 工厂为驱动技术制造的减速机的国家为此,我们建立了一张由经验丰富的销售工程师组成的紧密网络。无论您身在何处,何时有需要,总有人为您待命。

打印技术

为了让打印机干净地运行,您需要的是一台均匀同步的减速机。作为驱动技术与减速机的专家,我们知道其中的诀窍是优化设计的斜齿。因为,如果一切都分毫不差,就不会产生单齿效应。由此,印刷图片的质量得到明显改善。我们对行星减速机的内部做了摩擦优化,从而避免了机器升温。贴标签机在行业中扮演着特殊的角色。因为除了灵活度以外,最重要的因素是经济效益。毫无疑问,这是我们的最大强项之一。 

您的优势:

  • 可靠且耐用: 我们为驱动技术制造的减速机如此坚固是有原因的:它们不需要更换润滑剂能做到这一点,依靠的是我们独一无二的技术设计。
  • 智能软件: 只有恰好符合需求的减速机,才能够高效、可靠地工作然而,要找到匹配某一项应用的减速机,不是那么容易的事。或者?现在就使用我们的软件!因为它们挖掘出我们 Neugart 模块的全部潜能。
  • 数十年的经验: 我们大约在 100 年前起就已经是客户的专业合作伙伴我们知道必须提出哪些问题。我们用我们的行星减速机迎接所有挑战。无论它们可能有多么特殊、提出了多高的要求、或者有多么复杂。
  • 让您的质量达到最优: 精准满足您的一切要求您铣削或钻孔的最终产品也因此达到完美的品质。

农业

当今的农业是高科技产业。因为拖拉机、收割机等设备不仅需要经济实惠,而且必须经久耐用,具备较强的抵御性能。我们为这一领域专门研发了尤其坚固耐磨的行星减速机。它们不怕环境影响,无论是在农田里还是在牛棚里。波动的温度与脏污对它们没有影响。而且,即使当温度远低于冰点时,它们仍然可靠地运行。

您的优势:

  • 可靠且耐用: 我们为驱动技术制造的减速机如此坚固是有原因的:它们不需要更换润滑剂能做到这一点,依靠的是我们独一无二的技术设计。
  • 遍布全球,为您效劳: 世界上找不到任何一个完全不使用 Neugart 工厂为驱动技术制造的减速机的国家为此,我们建立了一张由经验丰富的销售工程师组成的紧密网络。无论您身在何处,何时有需要,总有人为您待命。
  • 动力强劲、性能稳定: 作为机械制造业的减速机专家,我们非常清楚:我们的客户需要可靠的、不出错的技术换言之,他们需要的是我们设计精巧、性能可靠的行星减速机。
  • 为极端条件而创造: 如果您有需求,我们可以为您使用优化的密封件或者特种润滑剂经过这样的处理,我们的驱动装置在温度低达零下 40 °C 时仍然极为可靠。我们的产品还满足了最高的防护等级要求,例如 IP69K 等级。

内部物流

这个行业的重心是:快速、可靠、正常运行时间最大化,维护时间最小化。但同样重要的还有:简单而安全地缓解地面运输车或输送带的高度负荷。这个行业与许多其它行业遍布全球的合作伙伴都依赖 Neugart 的质量。因为他们很清楚,我们的驱动技术减速机能够安全可靠地运行。他们还很赞赏我们能做到成本性能与质量的协调。或者说,他们很满意我们的解决方案可以直接符合他们的各种要求。

您的优势:

  • 我们的模块原理: 我们可以为您配置几千种款式的减速机这一过程快速、简单、而且符合您的全部要求。您可享受价格上的优势,而我们以这种方式确保第一流的质量。
  • 智能软件: 只有恰好符合需求的减速机,才能够高效、可靠地工作然而,要找到匹配某一项应用的减速机,不是那么容易的事。或者?现在就使用我们的软件!因为它们挖掘出我们 Neugart 模块的全部潜能。
  • 可靠且耐用: 我们为驱动技术制造的减速机如此坚固是有原因的:它们不需要更换润滑剂能做到这一点,依靠的是我们独一无二的技术设计。
  • 动力强劲、性能稳定: 作为机械制造业的减速机专家,我们非常清楚:我们的客户需要可靠的、不出错的技术换言之,他们需要的是我们设计精巧、性能可靠的行星减速机。
  • 遍布全球,为您效劳: 世界上找不到任何一个完全不使用 Neugart 工厂为驱动技术制造的减速机的国家为此,我们建立了一张由经验丰富的销售工程师组成的紧密网络。无论您身在何处,何时有需要,总有人为您待命。

合作:理解绝非巧合

为什么我们作为减速机制造商不仅向客户发货,而且能够推动客户的事业发展?很简单:因为我们总是准确地倾听客户的想法 —— 并且用我们的软件、脑件和硬件全程协助客户。

 

Neugart 软件

我们针对每一种需求,提供正确的软件。但是,我们希望您亲自体验:筛选、配置并设计驱动系统,一切皆有可能 —— 只需几下点击.

通往完美减速机的数字之路。请选择:

Find gearbox:
Product Filter
Configure gearbox:
Tec Data Finder
进一步了解我们的数字工具

Neugart 脑件

我们是您项目的私人“特別工作组”,协助您从产生第一个想法一直到获得完美的减速机。

进一步了解我们的咨询服务

Neugart 硬件

最后的成果:您的减速机。我们力求让您得到尽可能最好的减速机。

进一步了解 我们的减速机

您有关于我们服务的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart 销售团队

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin