Back to overview

Ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz

Auszeichnung für gleich drei Kippenheimer Unternehmen

Gute Bedingungen finden ehrenamtlich tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Industriestandort Kippenheim (Landkreis Lahr): Mit dem Getriebespezialisten Neugart GmbH, dem Bauunternehmen Naudascher und der Firma Klemens Nowack Holzbau zeichnete das baden-württembergische Innenministerium gleich drei dort ansässige Mittelständler als „Ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“ aus.

Diese offizielle Anerkennung des Landes Baden-Württemberg geht jährlich an regionale Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig bei der Ausübung des Ehrenamts im Bevölkerungsschutz unterstützen. In diesem Jahr waren es insgesamt 27.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bei freiwilligen Feuerwehren, Rettungsdiensten und anderen Organisationen der so genannten nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr sind naturgemäß darauf angewiesen, kurzfristig und jederzeit direkt vom Arbeitsplatz in den Einsatz starten zu können. Eine besondere Herausforderung auch für ihre Arbeitgeber, wie der Staatssekretär im Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Wilfried Klenk anlässlich der offiziellen Verleihung am 28. Oktober 2021 in Achern betonte:

„Die Unternehmen im Land tragen mit der Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich dazu bei, dass das Engagement gesellschaftlich noch stärker gewürdigt wird und in den Blickpunkt rückt. Das kann meiner Meinung nach nicht hoch genug geschätzt werden.“