Zurück zur Übersicht

Neugart GmbH begeht die feierliche Eröffnung des zukunftsweisenden Werk 3

Die Neugart GmbH, ein weltweit führender Hersteller von Präzisionsgetrieben und Antriebssystemen, beging im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die Eröffnung ihres hochmodernen Werk 3 am Stammsitz in Kippenheim. Mit einer Investition von über 25 Millionen Euro und einer beeindruckenden Nutzfläche von 7.000 Quadratmetern setzt Neugart ein klares Zeichen für Wachstum, Innovation und Effizienz in der Produktion.

Der Bau des neuen Werkes begann Ende Juli 2023 und konnte innerhalb von 20 Monaten erfolgreich abgeschlossen werden. Das Werk 3 erweitert die Produktionskapazitäten entscheidend und bildet die Grundvoraussetzung dafür, das Umsatzkapazitätspotenzial von über 200 Millionen Euro zu erreichen.

„Mit dem neuen Werk setzen wir nicht nur ein klares Zeichen für unser zukünftiges Wachstum, sondern auch für unsere fortwährende Innovationskraft und unser Bekenntnis zu höchster Qualität“, kommentiert Bernd Neugart, einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter der Neugart Gruppe, die Eröffnung. Das Werk 3 ist nicht nur ein technologisches Meisterwerk, sondern verfügt dank seiner energieautarken Gebäudetechnik auch über eine herausragende Nachhaltigkeitsbilanz. 100 % der benötigten Energie stammen aus Ökostrom, und eine Photovoltaik-Anlage auf dem Gründach erzeugt leistungsstarke 550 kWp, was dem Bedarf von etwa 360 Haushalten entspricht.

„Unsere Kunden vertrauen auf Neugart, wenn es um hochwertige Antriebstechnik geht. Mit dem neuen Werk und der damit verbundenen Kapazitätserweiterung können wir aktuelle und zukünftige Aufträge noch schneller und effizienter abwickeln“, ergänzt der geschäftsführende Gesellschafter Matthias Herr.

Ein weiterer bedeutender Schritt ist der vollumfängliche Umzug und die Inbetriebnahme des Maschinenparks, welcher am 10. März beginnt. Diese Maßnahme stellt sicher, dass die hochmoderne Infrastruktur optimal genutzt wird, um den steigenden Marktanforderungen gerecht zu werden.

Die feierliche Eröffnung wurde durch die Anwesenheit zahlreicher Partner und Gäste aus Politik und Wirtschaft begleitet. Zu den Ehrengästen zählten unter anderem Marion Gentges - baden-württembergische Ministerin für Justiz und Migration, die Mitglieder des Bundestages Yannik Bury (CDU) und Johannes Fechner (SPD), Markus Ibert - Oberbürgermeister der Stadt Lahr und Matthias Gutbrod - Bürgermeister der Gemeinde Kippenheim. Sie würdigten die Innovationskraft und die starke regionale Verankerung der Neugart Gruppe, die durch das neue Werk weiter gefestigt wird.

Das neue Werk 3 in Kippenheim steht symbolisch für die langfristige Vision von Neugart, als Familienunternehmen mit fast hundertjähriger Tradition, das fokussiert auf Zukunft, Digitalisierung und internationale Expansion gerichtet ist. Neugart bleibt damit ein verlässlicher Partner für die Automatisierungsbranche und ein bedeutender Arbeitgeber in der Region.