Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto
Voltar para vista geral

Neugart muda-se para um novo edifício em Shenyang

Os negócios na China estão em ascensão e a presença local faz parte da filosofia da Neugart

O fabricante de transmissões Neugart continua a sua história de sucesso na China. Agora, a empresa construiu e mudou-se para a sua própria unidade de produção na República Popular da China. O investimento de vários milhões de euros foi o resultado do sucesso dos últimos anos.

A construção do novo edifício começou em maio de 2016 e está agora em pleno funcionamento. A empresa continua seguindo o seu princípio filosófico de se integrar nos seus mercados. A nova fábrica tem uma área de produção de aproximadamente 5000 m2 e cerca de 70 funcionários.

A subsidiária chinesa Neugart Planetary Gearboxes Co., Ltd. foi fundada em 2004, em Shenyang. A nova fábrica, também localizada em Shenyang, está situada no Parque Industrial sino-alemão, um distrito usado por muitas empresas de manufatura alemãs, incluindo a BMW. A Neugart é a primeira empresa a construir no novo parque.

A subsidiária chinesa tornou-se uma história de sucesso para a Neugart. Além da fábrica em Shenyang, a Neugart também tem nove representantes comerciais por toda a China. Os últimos anos têm sido tão bem-sucedidos que se tornou necessário expandir.

“Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes os produtos da melhor qualidade, diretamente nos mercados locais. É essa a razão pela qual estamos nos focando nos nossos pontos fortes: a tecnologia de transmissões”, conta o sócio-gerente da Neugart GmbH, Bernd Neugart.

Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone