- Página inicial
- Wiki
- Engrenagens cônicas
Redutores cônicos – o que são?
Os redutores cônicos são uma forma comum de redutores angulares, no qual duas engrenagens cônicas interagem de tal forma que é criado um ângulo entre a entrada e a saída.
Na maioria dos redutores cônicos, o ângulo é de 90 graus, mas sem dúvida outros ângulos também são possíveis. Dependendo de como forem utilizados, esses redutores podem estar na mesma direção ou em direções opostas.
O tipo mais simples e econômico de redutor cônico consiste em um estágio de engrenagem cônica de dentes retos ou helicoidais. Uma forma especial de redutores cônicos são os redutores hipoides. Saiba mais sobre esses redutores aqui. (Link para redutores hipoides)
Quais são suas particularidades?
Em um redutor cônico, as engrenagens resultam em uma pequena sobreposição dos perfis, sendo um efeito negativo para o funcionamento suave. Além disso, um redutor cônico pode utilizar apenas torques comparativamente baixos. A trasmissão, em geral, é correspondentemente baixa. Por exemplo, se você combinar redutores cônicos e redutores planetários, o redutor planetário geralmente é transmitido em 1:1.
Os redutores cônicos hipóides e redutores cônicos espirais podem fazer ainda mais
Se um redutor cônico deva ter torques altos e funcionamento suave, as engrenagens hipoides são uma opção, dado que têm engrenagens curvas. Por outro lado, são mais complexos de projetar e fabricar, mas possibilitam a operação com torques mais altos e aumenta a suavidade de funcionamento.
Carga de rolamento elevada
Nesses redutores, atuam elevadas forças axiais e radiais, mas que podem ser retidas com rolamentos. Porém, quando redutores cônicos e planetários são combinados em redutores de multiestágio, é necessário considerar a vida útil dos rolamentos, especialmente quando o redutor cônico for utilizado como estágio de acionamento com altas velocidades. Um detalhe interessante: ao contrário dos redutores helicoidais, os redutores cônicos não podem ser autotravantes.
Exemplos de aplicação de redutores cônicos – quem precisa deles?
Dificilmente exista uma indústria ou setor em que esse tipo de redutor não seja utilizado, sendo particularmente interessante onde há pouco espaço. Também como uma combinação de redutores planetários cônicos, porque esta conexão simplesmente possibilita torques mais altos.
As vantagens dos redutores cônicos são as seguintes:
- Podem ser utilizados em espaços limitados.
- São compactos e podem ser combinados com outros tipos de redutores.
- Velocidades mais altas são possíveis ao utilizar engrenagens cônicas espirais.
- São uma alternativa econômica em relação aos redutores hipoides.
As desvantagens dos redutores cônicos são:
- São de montagem complexa.
- Seu nível de eficiência é menor do que o dos redutores planetários.
- Seu ruído de funcionamento é maior.
- Os torques são menores na faixa de transmissão de estágio único.
Nossos redutores
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter