Loading ...


Redutores hipoides – o que são?

Redutores hipoides são formas especiais de redutores cônicos, nos quais os eixos cruzam-se em dois planos paralelos.

Ao contrário de outros redutores cônicos, existe um deslocamento de eixo. Também é importante o fato de que, na prática, o eixo de entrada e de saída podem girar na mesma direção e em direções opostas.

Os redutores hipoides consolidados no mercado têm uma configuração que gera uma direção de rotação oposta.

Quais são as suas vantagens?

  • O principal motivo para utilizar esses redutores é que o pinhão cônico pode trabalhar com um ângulo de hélice maior devido ao deslocamento axial, aumentando assim a sobreposição geral da engrenagem.
  • Por sua vez, isso significa que, em comparação com as engrenagens simples em espiral, os redutores hipoides podem transmitir mais torque no mesmo espaço.  
  • Além disso, maiores transmissões são possíveis.
  • Os redutores hipoides caracterizam-se por um funcionamento muito suave em comparação com os redutores cônicos. Entretanto, não são adequados para velocidades muito altas.

Outra característica especial é que, nos redutores hipoides, as engrenagens deslizam no sentido longitudinal, o que requer óleos lubrificantes especiais. As forças de reação da engrenagem também são altas, tão altas que é necessário utilizar rolamentos de roletes cônicos. Somente então é garantida uma vida útil suficiente dos rolamentos em velocidades de acionamento comuns.


Onde utilizam-se redutores hipoides?

Os redutores hipoides de estágio único têm a vantagem de que podem ser alcançadas transmissões de 3:1 a 10:1 com o estágio de engrenagem cônica. Se forem necessárias transmissões mais altas, serão combinados com um redutor planetário.

O alto torque, combinado com as engrenagens deslizantes, cria maior atrito nos redutores hipoides. Como resultado, esses redutores operam com perdas relativamente altas. Por esse motivo, geralmente fazem parte de redutores multiestágio, onde geralmente funcionam como um estágio de saída, pois as velocidades são menores e os torques maiores.


Eixos vazados ajustam-se aos redutores hipoides

Uma vantagem dos redutores hipoides é que, devido ao seu grande diâmetro de coroa, são particularmente adequados para operar com eixos vazados, uma característica prática se o eixo de saída também permitir a passagem de cabos, ou se você quiser utilizar conjuntos de fixação.Outro fato interessante é que com os redutores hipoides, o torque pode ser obtido de ambos os eixos de saída e, assim, a potência do redutor pode ser ramificada.


Suas vantagens são as seguintes:

  • Podem ser utilizados em espaços limitados.
  • Podem lidar com torques altos e operar com um funcionamento muito suave.
  • São compactos e podem ser combinados com outros tipos de redutores.
  • Seu eixo de saída também pode ser implementado como eixo vazado.

Suas desvantagens são:

  • Sua montagem é complexa.
  • Têm um nível de eficiência menor do que os redutores planetários
  • e não são adequados para altas velocidades.

Nossos redutores