Loading ...


Redutores angulares – o que são?

Como o seu nome já afirma, trata-se do ângulo em que um redutor opera. Em um redutor coaxial, é de 0 graus. A maioria dos redutores angulares opera com um ângulo de 90 graus entre a entrada e a saída. Dependendo de como um redutor angular ou um redutor planetário angular for construído, pode ocorrer um deslocamento do eixo.

 

Engrenagens cônicas

Engrenagens hipoides

Quais são os redutores angulares mais comuns?

Os tipos mais comuns de redutores de estágio único são os redutores de engrenagens cônicas e os redutores de rosca sem fim. Mas, em geral, os redutores angulares são implementados através da combinação de diferentes tipos de engrenagens.Os redutores cônicos com eixos de corte, por exemplo, podem ser engrenados retos, em um ângulo ou arco espiral. Os chamados redutores cônicos hipoides têm dentes de engrenagens cônicas em espiral, no qual os eixos cruzam-se com um deslocamento de eixo, tendo, assim, a vantagem de que as transmissões tecnicamente razoáveis sejam maiores do que nas engrenagens cônicas clássicas.


Como os redutores angulares podem ser combinados?

Isto é possível utilizando redutores cônicos juntamente com outros tipos de redutores - frequentemente redutores planetários -, os quais, por sua vez, podem ser conectados previa e também posteriormente. Em qualquer caso, você terá uma grande variedade de trasmissões em geral, o que possibilitará uma ampla gama de aplicações para estes redutores.


Quão bom é o seu nível de eficiência?

Geralmente, é menor em redutores cônicos do que em redutores planetários coaxiais, simplesmente porque atuam altas forças axiais e radiais, embora sejam interceptadas pelos rolamentos. Mas há uma perda no processo, que se reflete em menor eficiência. Outro ponto fraco dos redutores cônicos é que não funcionam de forma tão suave. Além disso, somente podem transmitir torques mais baixos do que, por exemplo, os redutores planetários. No caso específico dos redutores hipoides, entretanto, a suavidade do funcionamento é melhor, e os torques podem ser grandes em comparação com os redutores cônicos. Entretanto, em termos de projeto, "paga-se o preço" com uma alta carga nos rolamentos no estágio da engrenagem cônica.


Quando utilizam-se esses redutores?

Principalmente, quando há pouco espaço. Mas também quando o uso pretendido necessite uma disposição especial de acionamento e saída - por exemplo, se o eixo for projetado como um eixo vazado porque os cabos são conduzidos através dele.


As vantagens dos redutores angulares são as seguintes:

  • Podem ser utilizados em espaços limitados de instalação.
  • São construídos de forma compacta.
  • Podem ser facilmente combinados com outros tipos de redutores.
  • Como redutores hipoides, têm um funcionamento suave e podem lidar com torques altos.
  • O eixo também pode ser projetado como um eixo vazado.

As desvantagens dos redutores angulares são:

  • Sua montagem é relativamente complexa.
  • Têm um nível de eficiência menor do que os redutores planetários
  • Seu ruído de funcionamento é maior do que o dos redutores coaxiais.

Nossos redutores

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin