- Page d’accueil
- Wiki
- Réducteurs à renvoi d'angle
Un réducteur d'angle – qu'est-ce que c'est ?
Comme son nom l'indique, il s'agit de l'angle selon lequel un réducteur fonctionne. Pour un réducteur coaxial, cet angle est nul. La plupart des réducteurs d'angle fonctionnent selon un angle de 90 degrés entre l'entraînement et la sortie. Selon la configuration d'un réducteur d'angle ou d'un réducteur planétaire d'angle, il peut en résulter un décalage d'axe.
Réducteurs à engrenages coniques
Réducteurs hypoïdes
Quels sont les réducteurs d'angle les plus fréquents ?
Les types de réducteurs à un étage les plus fréquents sont les réducteurs coniques et les réducteurs à denture hélicoïdale. Mais généralement, les réducteurs d'angle sont des combinaisons de différents types de dentures.
Les réducteurs coniques à axes concourants peuvent, par exemple, être dotés d'une denture droite, hélicoïdale ou spiralée. Les réducteurs coniques hypoïdes sont dotés d'une denture conique spiralée. Leurs axes se croisent avec un décalage d'axe. L'avantage est que les rapports techniquement pertinents sont plus importants qu'avec des dentures coniques classiques.
Comment combiner des réducteurs d'angle ?
C'est possible en utilisant des réducteurs coniques avec d'autres types de réducteurs. C'est souvent le cas avec des réducteurs planétaires. Ils peuvent être montés en amont mais aussi en aval. Dans tous les cas, les rapports totaux possibles sont multiples. De ce fait, l'éventail des utilisations possibles pour ces réducteurs est large.
Comment est le rendement ?
Il est plus bas pour les réducteurs coniques que pour les réducteurs planétaires coaxiaux. Tout simplement parce que des forces axiales et radiales élevées sont un jeu ici. Elles sont certes compensées par le palier. Mais il en résulte une perte qui se solde par un rendement moindre.
Autre inconvénient des réducteurs coniques: ils ne fonctionnent pas silencieusement. De plus, ils ne peuvent transmettre que des couples plus faibles que des réducteurs planétaires, par exemple.
Dans le cas particulier des réducteurs hypoïdes, le fonctionnement peut être plus silencieux et les couples plus élevés qu'avec des réducteurs coniques. Cela se joue au niveau de la conception, mais avec de fortes contraintes exercées sur le palier à l'étage du réducteur conique.
Quand ces réducteurs sont-ils utilisés ?
Essentiellement lorsque l'espace est limité. Mais aussi lorsque l'application nécessite une configuration spéciale de l'entraînement et de la sortie. Et notamment lorsque l'arbre doit être creux pour permettre le passage de câbles.
Avantages des réducteurs d'angle :
- Ils peuvent être utilisés dans des espaces exigus.
- Ils sont de conception compacte.
- Ils peuvent être facilement combinés à d'autres types de réducteurs.
- En tant que réducteurs hypoïdes, ils sont silencieux et peuvent maîtriser des couples élevés.
- L'arbre peut aussi être un arbre creux.
Inconvénients des réducteurs d'angle :
- Leur structure est relativement complexe.
- Leur rendement est inférieur à celui des réducteurs planétaires.
- Leur niveau sonore est supérieur à celui des réducteurs planétaires coaxiaux.
Nos réducteurs
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter