Koaksiyel dişli kutusu– bu nedir?
Koaksiyel, redüktör söz konusu olduğunda, redüktörün tahrik mili ve çıkış milinin aynı dönme ekseni üzerinde olduğu anlamına gelir. Koaksiyel dişli kutularının birçok türü vardır.
Örneğin, koaksiyel çalışan tek kademeli planet redüktörler, ancak aynı zamanda çok kademeli planet redüktörler de koaksiyel dişli kutularıdır. Aynı şekilde, dişli redüktörler ve eksantrik redüktörler (sikloid redüktörler) de bu şekilde tasarlanabilir.
Aynısı düz dişli çarklar için de geçerlidir. Burada genellikle tahrik ve çıkış mili iki dişli çiftiyle bağlanır ve uygun düzenleme sayesinde bir dönme ekseni üzerinde olabilir.
Çoğu koaksiyel dişli kutusu, planet redüktördür
En yaygın koaksiyel dişli kutusu planet redüktördür. Tek kademeli redüktör veya çok kademeli planet redüktör olarak uygulanabilir. Böyle bir koaksiyel dişli kutusunun çalışma prensibi kolaylıkla açıklanabilir:
- Bir koaksiyel planet redüktörde, birkaç düz dişli (planet dişli) içten dişli bir çevre dişlisi içinde çalışır.
- Bunlar eş merkezli bir yörüngeyi izlerler.
- Planet taşıyıcı, düz dişlilerin yörüngede kalmalarını sağlar.
- Planet dişliler, güneş dişlisi olarak adlandırılan, dış dişleri olan, merkezi olarak yerleştirilmiş bir düz dişli tarafından tahrik edilir.
- Bu prensip bir güneş sistemine benzer - bu nedenle güneş dişlisi, planet dişlisi ve planet redüktör olarak adlandırılırlar.
Bir koaksiyel dişli kutusu torku nasıl aktarır?
Tüm koaksiyel dişli kutuları, aktarımları ile hızı ve torku dönüştürür. Örneğin, i=10:1 oranı ele alalım. Bu durumda, redüktördeki hız 10 kat azalır. Tork, aynı 10 faktörü kadar artırılır.
Burada ilginç olan, hem tek kademeli hem de çok kademeli redüktörlerin mümkün olmasıdır. Hem de tek bir gövdede. Buna ulaşmak için, birkaç planet kademesi birbiri ardına bağlanır. İlk kademenin çıkışı, bir sonraki kademenin tahriki olur. Böylece koaksiyel planet redüktörler ile büyük aktarım oranları (i > 500'e kadar) elde edilebilir. Bu yapı, planet redüktörlerin gerçek bir gücüdür ve sadece koaksiyel tasarımlarında mümkündür.
Planet redüktörde çevre dişlisi nereye sabitlenir?
Çoğu durumda, çıkıştaki güç, çıkış miline entegre edilmiş dönen planet taşıyıcı aracılığıyla doğrudan hareket eder. Çevre dişlisi genellikle sabitlenir ve dönmez.
Bununla birlikte, sabitlenenin çevre dişlisi değil, planet taşıyıcı olduğu çözümler de vardır. Hepimiz bu çözümlerden birini biliyoruz: bisikletlerdeki göbek vitesi. O da, torkun planet taşıyıcı aracılığıyla değil, çevre dişlisi aracılığıyla verildiği bir koaksiyel dişli kutusundan başka bir şey değildir.
Koaksiyel dişli kutusularının dönüş yönü
Prensipte, bir koaksiyel dişli kutusunun aynı yönde mi yoksa zıt yönlerde mi döndüğü sadece tasarımla ilgilidir. Çünkü doğru tasarımla, makine tasarımının gereksinimlerine ve kullanım amacına bağlı olarak bireysel olarak kontrol edilebilir. Ancak çoğu durumda, koaksiyel dişli kutuları aynı yönde döner.
Koaksiyel redüktörler nerelerde kullanılır?
Koaksiyel planet redüktörler, tahrik teknolojisi ve redüktörlerin etkileşime girdiği makine mühendisliğinin her yerinde görülebilir. Koaksiyel şaft veya eksantrik redüktörler çoğunlukla robotikte kullanılır. Çünkü küçük bir alanda yüksek aktarımların gerekli olduğu yer burasıdır. Robotik alanındaki tasarımcılar da bu tür koaksiyel dişli kutularının son derece yüksek rijitliğine güveniyorlar.
Bir koaksiyel dişli kutusunun başlıca avantajları nelerdir?
- Çok iyi bir verimlilik düzeyine sahiptirler.
- Çok yüksek bir performans yoğunluğu ile öne çıkarlar.
- Çok kompakt üretilebilirler.
- Birçok kullanım için uygundurlar.
- Ayrıca çok kademeli koaksiyel dişli kutuları kolayca gerçekleştirebilir ve böylece yüksek aktarım oranları kullanabilirsiniz.
- Koaksiyel dişli kutuları Hygienic Design olarak da gerçekleştirilebilir.
Redüktörlerimiz
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur