Loading ...


Planet redüktör veya planet dişli – Bu nedir?


Basit planet redüktörler aynı zamanda planet dişli olarak da adlandırılır, birçok tasarım avantajına sahiptirler. Ama nasıl yapılandırılmışlar? Bu şöyle açıklanabilir:

  • Planet redüktörün ortasında bir güneş dişlisi döner.
  • Çevre boyunca eşit aralıklı düz dişliler bu güneş dişlisinin etrafına monte edilmiştir - bu nedenle planet dişli denir.
  • Bu düz dişliler eş merkezli bir daire içinde dönerler - tıpkı gezegenlerin güneşin etrafında dönmesi gibi. Bu nedenle bu planet dişlilere planet redüktör de denir.

Bir planet redüktör dört bileşenden oluşur:


1: Gövde

İçten dişlidir ve çevre dişlisi olarak da adlandırılır. Çevre dişlisinde planetler ve güneş dişlisi döner. Çoğu durumda, gövde sabit olacak şekilde tasarlanmıştır. Redüktör, çıkışa koaksiyel olan güneş dişlisi tarafından hareket ettirilir.


2: Güneş pinyonu veya güneş dişlisi

Redüktörün merkezinde yer almaktadır. Motor milinin doğrudan tahrik kuvvetleri genellikle güneş dişlisine etki eder. Güneş dişlisinin etrafına yerleştirilmiş planet dişliler kuvveti güneş pinyonundan çevre dişlisine aktarır. Bu durumda güneş dişlisindeki diş sayısı ve çevre dişlisindeki diş sayısı dişli oranını (tahvil) belirler.


3: Planet dişliler

Bunlar genellikle üç adettir, örneğimizde, çevre dişlisi ile güneş dişlisi arasında çalışan dört dişlidir. Planet redüktörlere has bir özellik: Prensip olarak burada birçok planet dişlisi kullanılabilir. Ne kadar çok olursa, bir planet redüktör içinde yük ve tork o kadar iyi dağıtılır. Ayrıca, bu şekilde yuvarlanma gücü de düşürülebilir. Önemli: Planet dişlilerindeki diş sayısının dişli oranı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.


4: Planet taşıyıcı

Planet taşıyıcı, dönen planet dişlilerini birbirine bağlar. Bu, planet dişlilerin monte edildiği planet taşıyıcıdaki pimler kullanılarak gerçekleşir. Çoğu planet redüktörde, planet taşıyıcı aynı zamanda redüktörün çıkış milidir. Böylece, planet dişlilerin torku ve hızı, doğrudan planet taşıyıcı üzerinden redüktörün çıkış miline beslenir.


Planet redüktör ile ilgili en önemli şey nedir?

Bir yanda basit ama aynı zamanda esnek yapısı. Öte yandan, planet redüktörler yüksek bir verimlilik düzeyine sahip oldukları için öne çıkmaktadır. Bunun nedeni, toplam gücün yalnızca bir kısmının yuvarlanma gücü olarak iletilmesi gerektiğidir. Yükün bu neredeyse mükemmel dağılımı, düz dişli çarkına kıyasla planet redüktörün en büyük avantajıdır. Çünkü bu şekilde, kompakt bir tasarımda bile, yüksek bir verimlilikte yüksek torklar aktarılabilir.

 

Bir planet redüktörün aktarım oranı (tahvili) nasıl belirlenir?

Bir planet redüktörün aktarımı, çevre dişlisi ile güneş dişlisi arasındaki etkileşim ile gerçekleşir. Güneş dişlisi ne kadar küçük olursa, aktarım o kadar büyük olur. Teknik olarak, 3:1 ile 10:1 arasında oranlar mümkündür. Bu değerlerin altında ve üstünde, planet dişliler veya güneş dişlisi genellikle çok küçüktür. Yine de daha yüksek aktarım oranlarına ihtiyaç duyulursa, bir çevre dişlide bile birkaç planet kademesi seri olarak bağlanabilir. O zaman tek kademeli planet redüktör yerine çok kademeli bir planet redüktör oluşturulmuş olur.


Planet redüktörlerin başka özellikleri var mı?

Evet, var: Örneğin hızlar, dönüş yönleri ve torklar değiştirilebilir. Bu, çevre dişlisi sabitlenmediğinde, ancak planet sisteminin yapısı değiştirildiğinde mümkün. Bununla birlikte, çıkış milini kilitleme ve çevre dişlisi aracılığıyla torku yükseltme seçeneği de bulunmaktadır.


Planet redüktörler nerelerde kullanılır?

Neredeyse her yerde. Çünkü planet dişliler makine mühendisliğinin birçok alanında büyük önem taşımaktadır. Kütle atalet oranlarının uygun şekilde ayarlanmasıyla yüksek performans ve yüksek hızların gerekli olduğu yerlerde özellikle tercih edilir. Ayrıca yüksek aktarım oranları da planet redüktörlerle kolayca gerçekleştirilebilir.


Planet dişlilerin avantajları:

  • Tahrik mili ve çıkış mili koaksiyel olarak düzenlenmiştir.
  • Yük birkaç planet dişliye dağıtılır.
  • Birkaç birleşik planet kademesiyle neredeyse sınırsız aktarım oranlarına sahip olunur.
  • Yüksek düzeyde verimlilik, düşük yuvarlanma direnciyle birlikte ortaya çıkar.
  • Olumlu bir hacim performansı ile ikna ederler.
  • Bunlar çok geniş bir uygulama yelpazesi için uygundur.

     

Redüktörlerimiz

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin