Indietro alla panoramica

Cerimonia di inaugurazione dello stabilimento Neugart 3 di Kippenheim

Neugart GmbH, produttore leader a livello mondiale di riduttori e sistemi di azionamento di alta qualità per la tecnologia dell'automazione, ha festeggiato il 13 marzo 2024 la fine della fase di costruzione dell'involucro del suo nuovo stabilimento 3 insieme a costruttori, progettisti e architetti, con la cerimonia di topping-out presso la sede centrale di Kippenheim.

Con l'imponente investimento di oltre 25 milioni di euro e una superficie utile di oltre 7.000 metri quadrati, Neugart lancia un chiaro segnale di crescita futura e di miglioramento dei processi produttivi. Lo stabilimento 3 amplia le capacità produttive dell'azienda presso la sede di Kippenheimer Keltenstraße e contribuisce a soddisfare la crescente domanda di riduttori e sistemi di azionamento di alta qualità.

La costruzione è iniziata alla fine di luglio 2023: con la cerimonia di inaugurazione è stata raggiunta un'importante pietra miliare e la prima fase di costruzione del progetto è stata completata con successo.

Bernd Neugart, proprietario del Neugart Group, ha dato un caloroso benvenuto alle imprese partecipanti W&V Architekten, Ingenieurbüro Erb, Ingenieurbüro T.P.I. Trippe und Partner, Haller Industriebau, Kern Hoch- und Tiefbau, Zimmerei Kindle e Volz Heizung-Klima-Sanitär, che hanno contribuito in modo significativo al successo della celebre fase di costruzione.

Swen Herrmann e Holger Obergföll, i due amministratori delegati di Neugart GmbH, guardano con fiducia alle nuove capacità produttive e sono fiduciosi per il futuro. Holger Obergföll sottolinea che: "Con il nuovo stabilimento non solo diamo un chiaro segnale della nostra crescita futura, ma anche della nostra continua forza innovativa e della nostra richiesta di massima qualità. Vogliamo continuare a supportare i nostri clienti con prodotti di prima classe anche in futuro e garantire loro la migliore soluzione possibile per le loro esigenze individuali."

Swen Herrmann aggiunge: "I nostri clienti si affidano a Neugart quando si tratta di tecnologia di azionamento di alta qualità. Con il nuovo impianto e il relativo aumento di capacità, possiamo evadere gli ordini attuali e futuri in modo ancora più rapido ed efficiente."

La costruzione dell'impianto 3 sta procedendo rapidamente e dovrebbe essere completata nell'autunno del 2024. Neugart rimarrà quindi un partner forte per l'industria dell'automazione e un importante datore di lavoro nella regione.