Caso di applicazione
Carichi superiori a 50 kg | Velocità di traslazione fino a 3 m/s | 4 sistemi di produzione | 6–8 anni di servizio
Ogni macchina di successo è il risultato di svariate decisioni tecniche. Una delle più importanti è la selezione del riduttore più idoneo per la specifica applicazione. Scoprite come Bell-Everman ha combinato potenza, affidabilità, durata e convenienza per sviluppare un sistema a portale per lunghezze di corsa, con una configurazione progettata per un funzionamento produttivo continuo.
Profilo del cliente
Bell-Everman è specializzata in sistemi di movimento lineare di precisione per applicazioni di automazione gravose. L’azienda, fondata nel 1991, sviluppa e produce le proprie soluzioni nella California meridionale e rifornisce settori quali l’aerospaziale, l’industria dei semiconduttori, la tecnologia medica, l’assemblaggio elettronico, la costruzione di macchine utensili e l’industria dell’imballaggio.
Per questo progetto, Bell-Everman ha unito la propria esperienza nei sistemi a portale per corse di lunga lunghezza con i riduttori epicicloidali di Neugart, al fine di realizzare una soluzione di automazione per l’industria dell’imballaggio che opera in modo affidabile in funzionamento continuo da oltre sei anni.
L’applicazione in sintesi
| Applicazione | Costruttore di vassoi automatizzato |
| Cliente | Bell-Everman |
| Tipo di macchina | Portale cartesiano con corsa lunga |
| Carico | 50kg |
| Velocità | Fino a 3 m/s |
| Funzionamento | Tre turni al giorno |
| Durata di impiego | 6–8 anni |
| Riduttore | PLQE080, PLE060, PLE120 |
| Applicazione | Costruttore di vassoi automatizzato |
| Cliente | Bell-Everman |
| Tipo di macchina | Portale cartesiano con corsa lunga |
| Carico | 50kg |
| Velocità | Fino a 3 m/s |
| Funzionamento | Tre turni al giorno |
| Durata di impiego | 6–8 anni |
| Riduttore | PLQE080, PLE060, PLE120 |
SFIDA
Alimentazione efficiente di più formatrici di vassoi
La produzione di vaschette in cartone ondulato per il confezionamento di frutti di bosco richiede un'alimentazione continua di fustelle di cartone a più formatrici di vassoi. L'alimentazione manuale può limitare la produttività, aumentare il fabbisogno di personale e rendere difficile l'alimentazione uniforme di più macchine.
Bell-Everman necessitava quindi di una soluzione in grado di trasportare rapidamente, con precisione e affidabilità pesanti pile di cartone ondulato, alimentando contemporaneamente più macchine tramite un unico sistema di automazione.
Inoltre, il sistema doveva garantire un funzionamento affidabile a lungo termine anche in condizioni di esercizio continuo e rimanere economicamente vantaggioso per il costruttore di macchinari.
SOLUZIONE
Un sistema a portale ad alta velocità a corsa lunga
Bell-Everman ha sviluppato un portale cartesiano a soffitto che trasporta pile di cartone ondulato del peso di oltre 45 kg verso diverse macchine formatrici di vassoi. In questo modo si raggiungono velocità fino a 3 m/s. Per tutti gli assi sono stati scelti i riduttori epicicloidali Neugart, poiché offrono la combinazione ottimale di prestazioni, affidabilità ed economicità. Inoltre, è stato sviluppato uno speciale sistema di presa che movimenta in modo sicuro le pile di cartone ondulato e allo stesso tempo semplifica la logistica dei materiali.
Perché un portale con una lunghezza a corsa lunga?
Paragonato ad un unico portale con più robot a braccio articolato: i vantaggi sono i seguenti.
- Alimentazione di più macchine formatrici di vassoi con un unico sistema
- Spazio libero a pavimento grazie alla struttura montata a soffitto
- Minori costi per i dispositivi di protezione e la manutenzione
- Movimenti rapidi e ripetibili per una produzione continua
PERCHÉ QUESTI RIDUTTORI?
Per questa applicazione, né il minimo gioco torsionale né il funzionamento silenziosissimo erano i criteri decisivi. Bell-Everman ha posto l’accento piuttosto su potenza affidabile, economicità e lunga durata. I riduttori Neugart selezionati offrivano proprio questo equilibrio.
Riduttori utilizzati
PLQE080
Utilizzato quando l’affidabilità e l’efficienza in termini di costi fossero determinanti per il funzionamento continuo.
PLE060
Garantisce un movimento affidabile degli assi secondari, offrendo al contempo un eccellente rapporto qualità-prezzo.
PLE120
Consente la gestione di carichi maggiori nel sistema a portale, soddisfacendo i requisiti in condizioni operative impegnative.
Insieme, questi riduttori hanno fornito la potenza richiesta senza generare costi superflui.
RISULTATI
Potenza comprovata nel funzionamento continuo
Il miglior metro di valutazione per un sistema di automazione è la sua potenza nell’uso pratico.
Oggi:
- quattro sistemi completi sono in funzione nella produzione.
- Ciascun sistema funziona con circa tre turni al giorno.
- Gli impianti sono in funzione già da sei a otto anni.
- I riduttori continuano a garantire un funzionamento affidabile in un ambiente di confezionamento particolarmente impegnativo.
- Un unico portale a soffitto rifornisce diverse macchine formatrici di vassoi.
Per Bell-Everman questo progetto dimostra che prestazioni di movimento affidabili non richiedono sempre la soluzione di riduttore più potente. La selezione del riduttore più idoneo adattato all’applicazione ha permesso di raggiungere l’equilibrio ideale tra affidabilità ed economicità.
«Utilizziamo i riduttori Neugart da oltre 20 anni e riponiamo in essi piena fiducia. Non abbiamo mai riscontrato problemi in termini di qualità, durata o robustezza.»
Mike Everman, CTO | Bell-Everman
Iniziamo anche noi un progetto assieme?
Saremo sempre lieti di esservi utili!
Team Vendite di Neugart
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter