Loading ...

Sostenibilità

Ci assumiamo la responsabilità oggi, domani e oltre.

La nostra strategia di sostenibilità

Da molti anni la sostenibilità è parte integrante della nostra politica in materia di qualità, ambiente ed energia. A tal fine ci orientiamo al collaudato triplice approccio che coniuga economia, ecologia e responsabilità sociale.

Dal 2021 stiamo ampliando sistematicamente la nostra gestione della sostenibilità. Un'analisi di materialità condotta annualmente costituisce la base per i nostri obiettivi aziendali strategici. In questo contesto prestiamo particolare attenzione a integrare perfettamente i nostri processi e la nostra documentazione nel sistema di gestione esistente.

La strategia di sostenibilità è strettamente legata alla nostra strategia aziendale generale. Per la rendicontazione utilizziamo i European Sustainability Reporting Standards (ESRS), poiché offrono linee guida chiare in materia di trasparenza, tracciabilità e comparabilità.

Per consentire ai nostri clienti e partner di avere una visione trasparente delle nostre attività di sostenibilità, siamo presenti sulla piattaforma Integrity Next. Qui gli interessati possono informarsi in qualsiasi momento in modo esaustivo sulle nostre misure e sui nostri progressi.

Temi fondamentali

L'identificazione sistematica e la gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità significativi sono parte integrante dell'orientamento strategico di Neugart. Questi elementi sono strettamente correlati al modello di business e contribuiscono in modo determinante a garantire la stabilità, la redditività e la competitività a lungo termine dell'azienda.

 

Informazioni ambientali

Consumo energetico e mix energetico

Registriamo e analizziamo annualmente il nostro consumo energetico e l'intensità energetica. Ci basiamo su standard metodologici riconosciuti che consentono una valutazione trasparente e comparabile nel lungo periodo. L'andamento registrato finora conferma l'efficacia delle nostre misure volte a migliorare l'efficienza energetica.

Emissioni di gas serra

Le nostre emissioni di gas serra comprendono sia le emissioni dirette provenienti da fonti proprie (Scope 1) sia le emissioni indirette derivanti dall'energia acquistata (Scope 2). Da molti anni perseguiamo l'obiettivo di ridurre sistematicamente queste emissioni. A tal fine puntiamo consapevolmente su misure proprie e miglioramenti concreti nell'attività aziendale, non su compensazioni.

L'attenzione è rivolta a miglioramenti mirati dell'efficienza, al continuo potenziamento delle energie rinnovabili e alla progettazione e modernizzazione sostenibili di edifici e impianti. Con questo approccio miglioriamo passo dopo passo la nostra impronta di CO₂ e creiamo soluzioni efficaci a lungo termine per un uso responsabile dell'energia.

 

Sostenibilità nella pratica: esempi nella sede di Kippenheim

Approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili

Nella sede di Kippenheim copriamo interamente il nostro fabbisogno di corrente da fonti rinnovabili. A tal fine acquistiamo corrente verde regionale da fonti idroelettriche e la integriamo con la corrente prodotta dai nostri impianti fotovoltaici con una potenza complessiva di 1,3 GWp. In questo modo riduciamo in modo sostenibile le nostre emissioni indirette (Scope 2) e contribuiamo attivamente a un approvvigionamento energetico rispettoso del clima.

Flotta di veicoli

Nell'ulteriore sviluppo della nostra flotta di veicoli puntiamo con coerenza sulla mobilità elettrica. I nuovi veicoli vengono acquistati esclusivamente come modelli completamente elettrici. Grazie alla conversione graduale, aumentiamo continuamente la percentuale di veicoli elettrici e riduciamo così in modo sostenibile le emissioni legate al traffico.

Riciclabilità dei nostri prodotti

Progettati in modo sostenibile, pensati per il futuro

Nello sviluppo dei nostri riduttori attribuiamo grande valore alla sostenibilità lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, compresa la riciclabilità alla fine del suo utilizzo.

I nostri materiali principali, acciaio e alluminio, sono quasi completamente riciclabili e contribuiscono così attivamente alla conservazione delle risorse e alla riduzione dell'impatto ambientale. L' riciclabilità dei nostri riduttori è attualmente pari a circa il 95% rispetto al peso totale.

I nostri collaboratori

Solo chi investe nelle persone crea una vera sostenibilità.

In Neugart le persone sono al centro dell'attenzione, non come risorsa, ma come co-protagoniste del nostro successo comune. Consideriamo nostra responsabilità creare un ambiente in cui sicurezza, stima e sviluppo personale si fondono.
La sicurezza sul lavoro e la tutela della salute sono per noi una pratica quotidiana. Con programmi di prevenzione strutturati e postazioni di lavoro moderne garantiamo una quotidianità lavorativa sana. I nostri sistemi retributivi sono equi, trasparenti e competitivi – integrati da un piano pensionistico aziendale e da ampie prestazioni sociali.

Orari di lavoro flessibili, lavoro mobile e offerte di sostegno come gli aiuti per l'assistenza all'infanzia consentono ai nostri collaboratori di conciliare meglio la vita professionale e quella privata. Perché ne siamo convinti: persone soddisfatte ed equilibrate danno il meglio di sé.

"Apprezzo molto il mio lavoro in Neugart perché la vicinanza a casa mi permette di avere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Inoltre, sono orgoglioso di far parte di un'azienda che si concentra sul pensiero e sull'azione sostenibile."

«Lavorare presso Neugart è più di un semplice lavoro. La sostenibilità viene vissuta attivamente per convinzione. Ad esempio, molti colleghi utilizzano la Jobrad promossa da Neugart. Anche lo stabilimento 3 con impianto fotovoltaico ci rende in parte autosufficienti e preserva le risorse.»

Informazioni sulla governance

Cultura aziendale

La nostra cultura è più di una promessa: è il nostro modo di interagire quotidianamente.

La nostra gestione aziendale e la nostra cultura sono ben più che strutture formali: sono la base delle nostre azioni quotidiane e un fattore centrale di successo per una crescita sostenibile. Sosteniamo una gestione aziendale che agisca nel rispetto delle leggi, con consapevolezza ambientale e responsabilità sociale. In questo modo non solo garantiamo il nostro successo economico, ma creiamo fiducia tra dipendenti, clienti e partner. La nostra cultura aziendale si basa su quattro valori fondamentali:

  • Indipendenza
  • Ambizione
  • Stima
  • Autenticità

Questi valori non solo influenzano le nostre decisioni, ma determinano il modo in cui guidiamo, collaboriamo e creiamo insieme.

I nostri principi di leadership si basano direttamente sui nostri valori aziendali. Insieme ai nostri collaboratori sviluppiamo in modo continuo la nostra cultura di leadership: trasparente, accessibile e orientata al dialogo.

I valori non rimangono solo teoria: li portiamo attivamente nella vita quotidiana, ad esempio attraverso:

  • eventi come feste estive e mercatini di Natale – per un vero spirito di squadra
  • Principi di leadership che forniscono orientamento e trasmettono un atteggiamento
  • Gerarchie piatte che promuovono la responsabilità individuale e decisioni rapide

Gestione dei rapporti con i fornitori

Neugart punta su rapporti a lungo termine con i fornitori, basati su standard chiari: pagamenti puntuali, processi produttivi sostenibili e responsabilità sociale sono per noi una cosa ovvia.

Nella selezione e nella valutazione prestiamo costante attenzione ai criteri ambientali e sociali, all'efficienza dei processi e agli elevati standard di sicurezza sul lavoro. In questo modo garantiamo insieme qualità, responsabilità e sostenibilità in tutta la catena di fornitura.

Impegno sociale

Il nostro impegno per la comunità si estende al settore sportivo, musicale, ecclesiastico, ma anche politico. I nostri soci amministratori svolgono essi stessi attività di volontariato e sono fortemente impegnati a livello sociale in associazioni e federazioni.

Impegno politico

Neugart apporta attivamente la propria competenza nel lavoro di politica economica e industriale. L'obiettivo è quello di contribuire in modo costruttivo alla definizione delle condizioni quadro per la costruzione di macchine e strutture impianti e di introdurre tempestivamente prospettive orientate alla pratica nel dialogo con la politica e l'amministrazione.

A livello federale, Neugart è impegnata in particolare nell'Associazione tedesca dei costruttori di macchine e strutture impianti (VDMA). Bernd Neugart, socio amministratore della Neugart Holding, in qualità di presidente dell'associazione di categoria per i sistemi di trasmissione, si occupa dei temi centrali del settore. A completamento di ciò, Swen Herrmann, amministratore delegato della Neugart GmbH, contribuisce all’orientamento contenutistico e strategico in qualità di presidente della commissione per i sistemi di trasmissione. In queste funzioni, competenza tecnologica, esperienza imprenditoriale e conoscenza del mercato confluiscono direttamente nel lavoro dell’associazione.

Neugart è saldamente radicata anche a livello regionale. Nell'Associazione delle imprese industriali del Baden (wvib), Matthias Herr, anch'egli socio amministratore della Neugart Holding, apporta al lavoro del consiglio direttivo la prospettiva delle imprese industriali della Germania meridionale. Lo stretto scambio a livello regionale consente di affrontare in modo differenziato gli sviluppi economici, le questioni relative alla sede e le sfide delle piccole e medie imprese.

Grazie a questo impegno a livello nazionale e regionale, Neugart contribuisce attivamente alla rappresentanza degli interessi del settore. Poiché la politica e l'amministrazione coinvolgono regolarmente le associazioni nei processi legislativi, le esperienze della quotidianità industriale confluiscono tempestivamente nei processi decisionali politici. In questo modo Neugart contribuisce alla creazione di un quadro normativo realistico, orientato alla pratica ed economicamente sostenibile.

Fonti di informazione – Sostenibilità @ Neugart

Abbiamo messo a vostra disposizione tutti i documenti relativi al tema della sostenibilità in diversi formati.
Avete due possibilità per informarvi in modo esaustivo:

Integrity Next

Sulla piattaforma Integrity Next troverete in qualsiasi momento una panoramica trasparente dei nostri principali indicatori di sostenibilità.

Per saperne di più

Rapporto di sostenibilità

Se desiderate informazioni più dettagliate, potete richiedere il rapporto di sostenibilità completo.

Contattateci

Sistema Whistleblower

Per garantire che la nostra organizzazione si comporti in modo etico e conforme alla legge, abbiamo istituito un ufficio di segnalazione interna sotto forma di questo sistema di whistleblower. Questo viene utilizzato per chiarire e prevenire le violazioni.

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin