Riduttore di precisione PSBN dalle elevate prestazioni con dentatura elicoidale particolarmente silenziosa
Questa novità targata Neugart rappresenta la combinazione ideale fra riduttori epicicloidali di precisione e cuscinetti dalla tecnologia efficiente. Il riduttore è stato appositamente sviluppato per raggiungere la massima performance ad una velocità elevata. Grazie alla dentatura elicoidale funziona in una silenziosità superiore alla media.
Il nostro PSBN mette a segno le migliori performance. Grazie al concept dei cuscinetti ad usura ridotta e alla lubrificazione ottimizzata, il PSBN funziona in modo particolarmente affidabile, producendo una quantità minima di calore - anche in cicli di produzione difficili.
La nuova dentatura elicoidale del PSBN consente un sincronismo omogeneo ed ottimale. Le vibrazioni sono ridotte al minimo, la qualità della superficie del pezzo in lavorazione e delle immagini stampate aumenta.
Grazie alla dentatura di qualità elevata, il PSBN raggiunge anche un gioco torsionale ridottissimo (< 1 arcmin). Ciò fa aumentare la precisione della macchina e consente di attuare una soluzione di trasmissione estremamente precisa.
Trovate la vostra soluzione di trasmissione personalizzata .... per maggiori dettagli vedere qui:
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter