- Page d’accueil
- Wiki
- Réducteurs hypoïdes
Un réducteur hypoïde– qu'est-ce que c'est ?
Les réducteurs hypoïdes sont des réducteurs coniques de formes spéciales. Dans ces modèles, les axes se croisent sur deux plans parallèles.
Contrairement à d'autres réducteurs coniques, on trouve ici aussi un décalage d'axe. Important aussi : dans la pratique, les arbres d'entraînement et de sortie peuvent tourner dans le même sens ou dans le sens opposé.
Les réducteurs hypoïdes du marché sont conçus avec des sens de rotation inverses.
Quels avantages offrent-t-ils ?
- La raison principale pour laquelle ces réducteurs sont utilisés : grâce au décalage d'axe, le pignon conique peut fonctionner avec un angle de spirale plus important. Ainsi, la couverture totale de la denture augmente.
- En conséquence, le réducteur hypoïde transmet plus de couple dans un même espace – par rapport à de simples dentures spiralées.
- Cela permet par ailleurs des rapports de réduction plus grands.
- Les réducteurs hypoïdes se caractérisent par un fonctionnement très silencieux par rapport aux réducteurs d'angle. Cependant, ils ne conviennent pas pour les régimes très élevés.
Autre particularité: dans les réducteurs hypoïdes, la denture coulisse dans le sens longitudinal. Pour cela, des huiles de graissage spéciales sont nécessaires. De plus, les forces de réaction de la denture sont élevées. Si élevées, même, que des roulements à rouleaux coniques doivent être utilisés. C'est la seule façon de garantir une durée de vie des paliers suffisante pour les vitesses d'entrée courantes.
Où sont utilisés les réducteurs hypoïdes ?
Les réducteurs hypoïdes à un étage présentent l'avantage de permettre des rapports de 3:1 à 10:1 déjà avec l'étage des engrenages coniques. Si des rapports plus élevés sont nécessaire, ils peuvent être combinés avec un réducteur planétaire.
Le couple élevé associé à la denture coulissante génère un frottement plus important avec les réducteurs hypoïdes. C'est la raison pour laquelle ces réducteurs entraînent des pertes relativement élevées. Et c'est aussi pourquoi ils font souvent partie de réducteurs à plusieurs étages. Il sont alors généralement utilisés à l'étage de sortie. En effet, les régimes y sont plus bas et les couples plus élevés.
Les arbres creux s'adaptent aux réducteurs hypoïdes
Avantage des réducteurs hypoïdes : grâce au diamètre important de leur couronne dentée, ils s'adaptent parfaitement aux arbres creux. Cette caractéristique est particulièrement pratique lorsque l'arbre de sortie doit aussi permettre le passage de câbles. Ou lorsque l'on souhaite utiliser des dispositifs de serrage.
Autre aspect intéressant : pour les réducteurs hypoïdes, il est possible de réduire le couple sur les deux arbres de sortie et ainsi de dériver la puissance du réducteur.
Avantages :
- Ils peuvent être utilisés dans des espaces exigus.
- Ils peuvent maîtriser des couples élevés et fonctionnent de manière silencieuse.
- Ils sont compacts et peuvent être combinés avec d'autres types de réducteurs.
- Leur arbre de sortie peut aussi être un arbre creux.
Inconvénients :
- Leur structure est complexe.
- Leur rendement est inférieur à celui des réducteurs planétaires.
- Ils ne conviennent pas pour des régimes élevés.
Nos réducteurs
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter