Loading ...


Un réducteur conique – qu'est-ce que c'est ?

Les réducteurs coniques sont une forme fréquente de réducteur d'angle. En effet, ils impliquent deux roues coniques qui interagissent de manière à générer un angle entre l'entraînement et la sortie.

Pour la plupart des réducteurs coniques, cet angle est de 90 degrés, mais d'autres angles sont possibles. En fonction de leur utilisation, ces réducteurs peuvent tourner dans le même sens ou dans le sens inverse.

Le modèle le plus simple et le plus abordable de réducteur conique comprend un étage de roues coniques à denture droite ou hélicoïdale. Les réducteurs hypoïdes sont des réducteurs coniques de formes spéciales. Vous allez en apprendre plus sur ces réducteurs ici. (lien vers les réducteurs hypoïdes)

Quelles sont ses particularités ?

La denture d'un réducteur conique ne génère qu'une faible couverture des profils. De ce fait, le fonctionnement n'est pas silencieux. De plus, un réducteur conique ne peut mettre en œuvre que des couples comparativement faibles. Par conséquent, le rapport est généralement faible aussi. Par exemple, si on associe un réducteur conique et un réducteur planétaire, le rapport de réduction du réducteur conique sera la plupart du temps de 1:1.


Les roues hypoïdes et à denture spiralée sont plus performantes

Lorsqu'un réducteur conique doit prendre en charge des couples élevés et fonctionner de manière silencieuse, les roues hypoïdes sont la solution. Elles sont dotées d'une denture hélicoïdale. En termes de conception et de réalisation, cela constitue un avantage. En effet, il est ainsi possible de travailler avec des couples plus élevés et le fonctionnement est plus silencieux.


Contrainte élevée sur les paliers

Ces réducteurs subissent des forces axiales et radiales élevées. Elles peuvent être compensées par des paliers Mais lorsqu'on associe un réducteur conique et un réducteur planétaire dans un réducteur à plusieurs étages, la durée de vie des paliers doit être prise en compte. En particulier lorsque le réducteur conique est utilisé en tant qu'étage d'entrée à des régimes élevés. Détail intéressant : pour les réducteurs coniques, il n'est pas possible de réaliser un autoblocage, contrairement aux vis sans fin.


Exemples d'utilisation des réducteurs coniques – qui en a besoin ?

Il n'existe quasiment aucun domaine ou secteur qui n'utilise pas ce type de réducteurs. Ils sont particulièrement appréciables lorsque l'espace disponible est exigu. Notamment sous forme de combinaison de réducteurs coniques et planétaires. Car cette association permet des couples plus élevés.


Avantages des réducteurs coniques :

  • Ils peuvent être utilisés dans des espaces exigus.
  • Ils sont compacts et peuvent être combinés avec d'autres types de réducteurs.
  • Des régimes élevés sont possibles avec des roues à denture spiralée.
  • Ils constituent une alternative abordable aux réducteurs hypoïdes.

Inconvénients des réducteurs coniques :

  • Leur structure est complexe.
  • Leur rendement est inférieur à celui des réducteurs planétaires.
  • Leur niveau sonore est plus important.
  • Pour les rapports à un étage, les couples sont plus faibles.

Nos réducteurs

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin