PSBN142: Quando la grandezza conta
Il nostro riduttore PSBN unisce le caratteristiche dei riduttori epicicloidali di precisione e i migliori risultati della tecnologia dei cuscinetti. Abbiamo ampliato la nostra gamma, raggiungendo un raddoppiamento della coppia nominale.
La serie di riduttori PSBN si arricchisce della grandezza 142, ampliando così la gamma di potenze disponibili. Stiamo scrivendo un nuovo capitolo della storia di successo nata dall’unione dei riduttori epicicloidali di precisione con un’efficiente tecnologia dei cuscinetti. Regimi elevati abbinati a valori di coppia fino a 470 Nm consentono coppie nominali più che raddoppiate rispetto a quelle finora offerte dalla serie PSBN.
Grazie al design con cuscinetto ad attrito ridotto e alla lubrificazione ottimizzata, l’aumento di oltre il 100% della coppia nominale nel riduttore PSBN142 – se confrontato con le grandezze più piccole – convince anche per cicli produttivi intensivi. Il riduttore PSBN è particolarmente affidabile, con generazione di calore ridotta, offrendo in questo modo le prestazioni migliori anche a regimi elevati.
Anche per la grandezza 142 abbiamo adottato l’innovativa soluzione di successo del riduttore PSBN con dentatura elicoidale per un sincronismo ottimale e omogeneo. Le vibrazioni vengono ridotte al minimo e aumenta la qualità della superficie del pezzo in lavorazione.
Con un’ampia gamma di potenza e la varietà di trasmissioni, da i=3 fino a i=100, il riduttore PSBN rappresenta la soluzione di azionamento per eccellenza per diversi settori. Dalla tipografia all’industria tessile, passando per la logistica, l’ambito medico o la tecnologia di confezionamento: i nostri riduttori epicicloidali di precisione sono sempre all’altezza della situazione.
Ulteriori caratteristiche sono il gioco torsionale limitato fino a un massimo di <1 arcmin e la flangia di azionamento flessibile che può essere adattata al motore. L’impiego dell’anello di tenuta radiale consente un’ottima tenuta anche contro la polvere e i getti d’acqua. Grazie alla sua struttura compatta e alla lubrificazione a vita, il riduttore PSBN può essere montato in qualsiasi posizione offrendo il massimo della flessibilità anche in spazi ridotti.
Con l’aumento della potenza, dalle grandezze 070, 090 e 115 fino al nuovo formato 142, Neugart offre maggiore flessibilità nel settore dei riduttori epicicloidali di precisione. In particolare nelle applicazioni in cui la rumorosità è un fattore importante, la dentatura elicoidale contribuisce enormemente alla silenziosità dell’azionamento. Con il riduttore PSBN, diventano superflui costosi interventi di insonorizzazione della macchina. Grazie a questo, il valore dell'intero impianto aumenta.
Questa flessibilità caratterizza anche le possibilità di configurazione del riduttore epicicloidale di precisione. Potete scegliere tra l’albero di uscita liscio o con chiavetta piatta. Proprio nelle condizioni di impiego speciali, oltre al calcolo del riduttore è importante scegliere il lubrificante giusto. Per questo, come optional rispetto alla lubrificazione standard per le applicazioni industriali, offriamo anche un lubrificante speciale per uso alimentare con certificazione NSF H-1. Neugart ha pensato alla soluzione giusta anche per impieghi a temperature estremamente basse, fino a -40 °C.
Guardate con i vostri occhi, provando a configurare il vostro riduttore PSBN con il sistema Tec Data Finder che, oltre ai dati tecnici e geometrici specifici, fornisce anche i modelli CAD in tutti i formati più comuni.
Il PSBN è il riduttore epicicloidale a elevate prestazioni con dentatura elicoidale per un azionamento particolarmente silenzioso.
Per maggiori informazioni sul riduttore PSBN consultate:
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter