¿Qué es un reductor de engranajes cónicos?
Los reductores de engranajes cónicos son una forma habitual del reductor angular, en el que dos engranajes cónicos actúan el uno sobre el otro de manera que se crea un ángulo entre la entrada y la salida.
En la mayoría de los reductores de engranajes cónicos, este ángulo es de 90 grados. Pero también son posibles otros ángulos. Dependiendo del uso al que estén destinados, los ejes de estos reductores pueden ser en la misma dirección o en dirección opuesta.
El tipo de reductor de engranajes cónicos más sencillo y económico consiste en una etapa de engranaje cónico de dentado recto o una de dentado helicoidal. Una forma especial de los reductores de engranajes cónicos son los reductores hipoides. Obtenga más información sobre estos reductores aquí. (Enlace a los reductores hipoides)
¿Cuáles son sus características?
El dentado en un reductor de engranajes cónicos da lugar a un pequeño solapamiento de los perfiles, que tiene un efecto negativo en la suavidad de funcionamiento. Además, un reductor de engranajes cónicos solo puede utilizar pares de giro comparativamente bajos. En consecuencia, la relación de transmisión suele ser baja. Si se combina, por ejemplo, un reductor de engranajes cónicos y un reductor planetario, el reductor de engranajes cónicos tiene generalmente una relación de transmisión de 1:1.
Los engranajes cónicos hipoides y los engranajes cónicos en espiral pueden hacer más cosas
Los engranajes hipoides entran en juego cuando un reductor de engranajes cónicos requiere pares de giro elevados y un funcionamiento suave. Se basan en un dentado en espiral. Esto es más complejo en términos de diseño y producción. Pero permite trabajar con pares de giro más altos y aumenta la suavidad de funcionamiento.
Elevada carga sobre rodamientos
En estos reductores actúan elevadas fuerzas axiales y radiales. Estas fuerzas se pueden absorber con rodamientos. Pero si se combinan reductores de engranajes cónicos y reductores planetarios para formar reductores de varias etapas, debe tenerse en cuenta la vida útil de los rodamientos. Especialmente cuando el reductor de engranajes cónicos se utiliza como etapa de entrada con altas velocidades. Un detalles interesante: en los reductores de engranajes cónicos, a diferencia de los reductores de tornillo sin fin, no se puede implementar un bloqueo automático.
Reductor de engranajes cónicos, ejemplos de aplicación – ¿quién los necesita?
Se puede decir que casi todas las industrias o sectores utilizan este tipo de reductor. Especialmente cuando se tiene un espacio reducido. En particular como combinación de reductor planetario de engranajes cónicos, esta combinación simplemente permite pares de giro más altos.
Las ventajas de los reductores de engranajes cónicos:
- Pueden emplearse en espacios de montaje limitados.
- Son compactos y combinables con otros tipos de reductores.
- Permiten velocidades elevadas al usar engranajes cónicos en espiral.
- Son una alternativa económica a los engranajes hipoides.
Los inconvenientes de los reductores de engranajes cónicos:
- Su estructura es compleja.
- Su grado de eficacia es menor que el de los reductores planetarios.
- Su ruido de funcionamiento es superior.
- En el rango de transmisión de una etapa, los pares de giro son menores.
Nuestros reductores
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias