Thomas Herr dünyayı istediği gibi inşa ediyor.
En azından planet dişli kutuları dünyası. Onu gelenek, teknik hassasiyet ve daha da geliştirme ile yarattı. Ve milyonlarca olasılık. Neugart, müşterilerine 14 milyon ürün çeşidi sunmaktadır.
Thomas Herr, "Standart dişli kutularımızın konfigürasyonu, üretimi ve montajı modüler prensibe göre çalışıyor. Temelde Lego gibi," diyor Thomas Herr, faaliyetle dolup taşan montaj salonuna gururla bakarak. Katılan herkesin kendi özel görevinin olduğu bir arı kovanını andırıyor.
Lojistik başyapıt
ve bu böyle. Parça parça, yapı bloğundan yapı bloğuna, çeşitli istasyonlardaki çalışanlar, eksiksiz bir dişli kutusu oluşturmak için ayrı parçaları birleştirir. Arkasında sofistike bir lojistik var. Kesintisiz. Baden, Kippenheim'daki ana fabrikada günde yaklaşık 2.000, ayda 40.000 ve yılda 500.000 dişli kutusu üretiliyor. Talep üzerine. Depolama yok. Bunun büyük bir kısmı PLE planet dişli kutusundan kaynaklanmaktadır. Neugart'ın tartışmasız en çok satan serisidir. Ve Thomas Herr'in icadıdır.
Redüktör geliştirmede öncü
1990'da (piyasa lansmanı 1993) görevlendirilmiş bir çalışma olarak oluşturuldu. Talepler yüksekti. Neredeyse ütopik. Furtwangen'de hassas mühendislik ve otomasyon alanındaki eğitimini tamamladıktan kısa bir süre sonra Herr, Hauser Elektronik'te (bugün Parker Hannifin) çalıştı. Orada genel müdür, ona, Herr'in sonraki yaşamı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak görevi verdi. “O zamanlar modern olan servo motorlar için bir kare dişlinin yeni gelişimi. Yuvarlak önceki modeller kadar iyi, ama daha da iyi bir fiyata. Thomas Herr gülümseyerek, "Yani temelde tüm esnafların krikosu," diyor. Ama başardı. Yaratıcılıkla. Ve her zaman pazardaki rakiplerden biraz daha iyi olma iddiası.
Sürekli Proses Geliştirme
1928'de kurulan Neugart şirketini 1999'dan beri üçüncü kuşaktan kuzeni Bernd Neugart ile birlikte yöneten Thomas Herr'i kalite ve mükemmellik arayışı hala motive ediyor. 2022'de dördüncü nesil, Thomas Herr'in oğlu Matthias görevi devraldı. Thomas Herr, 2022'nin sonunda emekli olacak. O zamana kadar onun için yapacak çok şey var...
durmak yerine rüzgara karşı
Thomas Herr toplantı salonundan ilgiyle geçiyor. Burada durur, oradaki çalışanların omuzlarının üzerinden bakar. Neşeyle dolu. Çalışanlarıyla her zaman göz hizasındadır. Her zaman bir sonraki optimizasyon için tetikte olun. Herr, "Bir şanzımanı monte etmek yaklaşık sekiz ila on iki dakika sürerdi. Sonra süreçleri optimize ettik ve ayrı segment hatlarına geçtik. Şimdi 2,5 dakikadayız," diye açıklıyor Herr. Sürekli iyileştirme için çabalamak, Neugart'ın tüm amacıdır. Şirkette derinden kök salmıştır. Yönetimde olduğu kadar, çalışanlarda da.
Otomatik milimetrik çalışma
Bunu toplantı salonundan geçerken hissedebilirsiniz. Bir istasyonda bir çalışan, 60 gövde tipi bir PLE planet dişli kutusunu monte ediyor. Konsantre olmuş, yapıştırıcıyı bir çeşit yapıştırıcı tabancasıyla uyguluyor. "Miktar önceden ayarlanmıştır, böylece hiçbir zaman çok fazla veya çok az olmaz. Burada her milimetre önemlidir,” diye açıklıyor genç kadın. Tek tek parçalarla birlikte tepsiyi ray üzerinde itiyor. Kantinde olduğu gibi stoklanmaya devam edecektir. Şimdi dişlilerin bittiği yer orası. Tepside kırmızı bir ışık yanacaktır. Çalışan, "Bu bana sırada hangi bölümün olduğunu gösteriyor" diyor. Kutuyu üzerine yerleştirir. Ekran yeşile döner.
Büyük sonuçları olan bir fikir
Yandaki istasyonda Jürgen Graf bitmiş dişli kutusunun torkunu kontrol ediyor. "Uyumlu," diyerek mutlu bir şekilde başını salladı ve şanzımanı taşıma arabasına koydu. "Aslında konfeti şu anda püskürüyor olmalı. Bu, toplanan beş milyonuncu PLE," diyor çalışan ve gülümsüyor. Thomas Herr, "Gerçekten de kutlamaya değer bir olay" diye onaylıyor. "PLE'yi 1990'ların başında Hannover Fuarı'nda ilk kez sunduğumuzda bunu biz bile beklemiyorduk" ... aradan geçen 30 yıldan sonra bile bu, Neugart'ın başarısının temeli olmaya devam ediyor. Özellikle hafif, son derece güçlüdür ve düşük sürtünmeli yatak konsepti ve optimize edilmiş yağlaması sayesinde zorlu üretim döngüleri için uygundur. Thomas Herr, "Hem işlevsellik hem de tasarım açısından burada yüksek sanattan bahsediyoruz" diye vurguluyor. Ayrıca, örneğin robotların kullanımı gibi otomasyonu artırmak için de uygundur. PLE, paketleme ve gıda endüstrisinde, tıp teknolojisinde ve eczacılıktan tarıma kadar pek çok alanda kullanılmaktadır.
PLE
PLE bizim fiyat-performans mucizemizdir. Çok hafif, oldukça güçlü ve düşük sürtünmeli yatak konsepti ile optimize edilmiş yağlama sayesinde zorlu üretim döngüleri için yine de uygundur. Cazip ve uygun fiyatlı gerçek bir güç paketidir.
Daha fazlasını öğrenin!
Tek bir araçta boyutlandırma ve hesaplama
Sadece mekanik olarak değil, aynı zamanda teknik olarak da Neugart, PLE'nin piyasaya sürülmesiyle öncü bir rol üstleniyor. Sistemin kalbi, Neugart'ın kendi hesaplama yazılımı olan Neugart Calculation Program'dır (NCP). Müşteriler, girilen uygulama verilerini kullanarak doğru redüktör-motor kombinasyonunu yalnızca birkaç dakika içinde yapılandırır. Teknolojiye ek olarak yazılım, Thomas Herr'in ikinci büyük tutkusu. NCP'nin gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Müşterilere ücretsiz olarak ve yedi dile kadar sunulmaktadır. Neugart, uygulama ve kullanım hakkındaki bilgilerini eğitim kursları ve atölyelerde paylaşır. Thomas Herr, "Bu şekilde, binlerce tasarımcının, mühendisin ve uygulama geliştiricinin en iyi sürücüyü bulmasına yardımcı olduk" diyor. Üretim holünde makineler tam gaz çalışıyor. Neugart dünyasında işler her zaman ileriye doğru ilerliyor. Ve dik bir şekilde yukarı.
Serimizin bir sonraki bölümünde, Neugart müşterisi Schneider Electric bize Neugart dişli kutularının tahrik sistemlerinin başarısına nasıl önemli ölçüde katkıda bulunduğuna dair bir fikir veriyor.
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur