Reductores de brida: compactos, rígidos a la torsión y para elevados pares de giro
En las cuestiones básicas, los reductores de brida y los reductores planetarios con eje de salida son comparables. Pero hay una diferencia muy importante entre ellos: la geometría corta del eje de brida. Además de este aspecto, los reductores con brida de salida se caracterizan por su diseño axialmente compacto.
Los reductores de brida ahorran espacio y pueden combinarse fácilmente
Los reductores de brida suelen utilizarse tanto en la robótica con en las máquinas herramienta. Esto se debe a que ahorran espacio de instalación y pueden soportar grandes cargas. Lo ideal es que la geometría del eje de salida de los reductores corresponda con la norma ISO 9409-1, la cual es muy utilizada en el sector de la robótica. Esto permite que los procesos de coordinación puedan realizarse rápidamente y los componentes del accionamiento se conecten de forma rápida y sencilla. Por ejemplo, esto es posible con poleas, piñones de brida o acoplamientos. El requisito previo es que los componentes también cumplan la norma mencionada.
Rigidez a la torsión más elevada
Una ventaja práctica de los reductores de brida es su gran diámetro gracias a su brida de salida plana. Esto les brinda una elevada rigidez a la torsión. Esta característica es muy solicitada especialmente en aplicaciones con sentidos de movimiento cambiantes dinámicamente.
¿Qué ventajas tienen las bridas de salida?
- Son especialmente rígidas a la torsión gracias al gran diámetro del eje de salida.
- Permiten elevados momentos de inversión, gracias a los rodamientos de salida de grandes dimensiones.
- Pueden soportar pares de giro elevados gracias al gran número de puntos de atornillado.
- El eje de salida normalizado según la norma ISO 9409-1 facilita la selección de los accesorios adecuados.
- Se caracterizan por su corta longitud de instalación, pero requieren un poco más de espacio radial.
¿Dónde se utilizan los reductores de brida?
Los reductores de brida se utilizan sobre todo cuando se requiere una gran rigidez a la torsión. Por ejemplo, en los accionamientos de piñón y cremallera de las máquinas herramienta o en los sistemas de manipulación de pórticos. En estos casos, es necesario acelerar rápidamente grandes cargas y posicionarlas con precisión al mismo tiempo. Los reductores de brida también se utilizan a menudo para las mesas giratorias o los accionamientos de ruedas.
¿Qué otras ventajas tienen los reductores de brida?
Los reductores de brida están disponibles como reductores coaxiales y como reductores angulares. Los reductores angulares especiales disponen además de un eje hueco integrado. De este modo, por ejemplo, las líneas de suministro pueden pasar a través del eje.
Nuestros reductores
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias