Bir otomobilin ortalama çalışma süresi, saatte 65 kilometrelik ortalama hıza ve 300.000 kilometrelik bir menzile bağlı olarak yaklaşık 4600 saattir.
Neugart'ın PLE dişli kutusu 30.000 saate dayanır! Böyle eserler tesadüfen ortaya çıkmaz...
Pazar ihtiyaçlarına uygun sürekli geliştirme
Bunlar Neugart çalışanlarının ellerinde ve yetkinliğindedir. Örneğin, Berthold Bühler (Özel Şanzıman Tasarımı Takım Lideri ve halihazırda ilk PLE'nin geliştirilmesinde önemli ölçüde yer almış) ve Dominik Wolters (Tasarım ve Geliştirme Bölüm Müdürü).
Berthold Bühler gururla, "PLE şanzımanımızın sürekli olarak daha da geliştirilmesiyle, burulma boşluğunu yarıya indirmeyi ve hizmet ömrünü ikiye katlamayı başardık," diyor Berthold Bühler gururla. Dominik Wolters, "Zamanla yalnızca değişkenler değil, aynı zamanda uygulama alanları da muazzam bir şekilde arttı," diye katılıyor.
Neugart kısa bir süre önce uzun süredir ortağı olan Schneider Electric için beş milyonuncu PLE'sini topladı.
Şimdi başarılı işbirliği hakkında daha fazla bilgi edinin.
PLE'yi özel yapan nedir?
Almanya, Kippenheim'daki ana fabrikada üretilen ve ayrıca Çin ve ABD'de montajı yapılan, yüksek tork yoğunluğu ve güvenilirliğin yanı sıra cazip bir fiyatın birleşimi PLE'yi ekonomik dişli kutuları arasında bir mihenk taşı haline getiriyor. Beş gövde boyutu, WPLE dik açılı redüktör gibi değişkenler, çok sayıda seçenek ve ayrıca i =512'ye kadar 24 farklı dişli oranı, farklı uygulamalarda ve endüstrilerde geniş bir kullanım yelpazesi sağlar.
Çıkışta düşük sürtünmeli sabit bilyalı rulmanlar ve düşük atalet, dinamik tahriklerde yüksek hızlara izin verir. Aynı zamanda, tüm tasarım verimliliğe yöneliktir. Ağır hizmet çalışmasına rağmen, gerçek bir hafiflik oluşturur. Alüminyum çıkış flanşı veya yekpare motor adaptörü ile zerre kadar malzeme fazlalığı olmaz.
PLE
PLE bizim fiyat-performans mucizemizdir. Çok hafif, oldukça güçlü ve düşük sürtünmeli yatak konsepti ile optimize edilmiş yağlama sayesinde zorlu üretim döngüleri için yine de uygundur. Cazip ve uygun fiyatlı gerçek bir güç paketidir.
Daha fazlasını öğrenin!
Planet dişliler arasında çok yönlü
Güç, hassasiyet ve ortaklık: PLE bunların hepsini özel bir şekilde birleştirir. Servo motorlardan başlayarak, redüktörler şimdi ambalaj ve gıda endüstrilerinden tekstil ve kağıt işleme makinelerine ve robot teknolojisine kadar 30'dan fazla endüstride kullanılmaktadır.
Özel bir versiyonda, elektrikli tekneler için bir tahrik olarak suda yüksekten uçan bir araç haline gelir. Ve "havada", Fliteboard'da . _ Yeni eFoiling board serisi için üretici Flite, özel olarak geliştirilmiş Neugart dişli ünitelerine güveniyor ve bu kadar küçük bir dişli kutusunun üretebileceği inanılmaz besleme kuvvetini etkileyici bir şekilde gösteriyor.
PLE'nin omurgası: Modüler prensibe dayalı teknoloji platformu
Başarı teknolojide yatıyor. Ve PLE'nin teknoloji platformunda. Bu da tıpkı redüktörün başarısı gibi zamanla büyüdü.
1999 yılında motor adaptörünü içeren kenetleme sisteminin piyasaya sürülmesi kesinlikle bir kilometre taşıydı. "O andan itibaren, şanzımanlar neredeyse her motorla eşleştirilebilir. Neugart'ın ürün müdürü Marcel Geurts, "Çeşitlilik ve bununla birlikte talep de muazzam bir şekilde arttı" diyor.
Başlangıçta 500 PLE varyantı varken, daha fazla geliştirme ile şimdi 9000'in çok üzerinde artı binlerce farklı motor adaptörü var. Yani PLE gerçek bir "şekil değiştiricidir". Şanzıman için 200'e kadar bileşen (üç aşamalı bir versiyonda) monte edilmiştir. Nasıl çalışır? Sofistike lojistik ile. Neugart'ın genel müdürü Thomas Herr bile bundan her zaman etkilenmiştir.
Şeffaf ve basit: Tec Data Finder
Bu kadar çok değişkenle, yolunuzu kaybetmek kolaydır. Neugart'tan Tec Data Finder (TDF) ile değil. Bu web tabanlı araç, müşterilerin PLE'yi yapılandırmasını kolaylaştırır ve farklı seçeneklerin ve bağlantı olasılıklarının seçimini şeffaf hale getirir. Yalnızca birkaç tıklama ile doğru PLE yapılandırılabilir.
Yalnızca masaüstünde değil, aynı zamanda tablet ve akıllı telefonda da yazılımın kullanıcı dostu olduğu kanıtlanmıştır. Aynı şekilde, oluşturulmuş bir boyut tablosu, teknik veriler ve bir 3D CAD modeli kolayca indirilebilir. 20.000'den fazla motor geometrisini saklayan TDF'deki motor veri tabanı, müşterilerin istenen PLE'yi ilgili motora hızla uyarlamasına olanak tanır. TDF sistemi ücretsiz olarak ve yedi dilde sunulmaktadır. Ortalama olarak, yalnızca PLE için birkaç bin CAD talebi her ay TDF aracılığıyla oluşturulur ve alınır.
Teknisyenler ve geliştiriciler için NCP hesaplama yazılımı
Neugart, yalnızca konfigürasyon için değil, aynı zamanda redüktörün boyutlandırılması için de doğru teknolojiye sahiptir. Neugart Calculation Program (NCP) yazılımı ile teknisyenler ve geliştiriciler, redüktörün makinedeki gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını belirleyebilir. Bu, bir dişli kutusunun yeterince boyutlandırılmış olup olmadığını veya belirli bir uygulama için farklı bir model veya boyutun daha iyi bir seçim olup olmayacağını belirlemeyi mümkün kılar.
İkili röportajda iki kuşak!
Şekil değiştiren PLE, bugüne kadar Neugart'ta başarının kilit garantisi olmuştur ve aynı zamanda şirket tarihinde yeni bir döneme eşlik edecektir: 2022'nin sonunda, Neugart ailesinde bir nesil değişikliği gerçekleşecektir .
Şu anda yönetimi kuzeni Bernd Neugart ve oğlu Matthias Herr ile paylaşan Thomas Herr emekli olacak. Bir sonraki yazımızda baba ve oğlunun bu etkinliğe nasıl hazırlandıklarını öğrenin. O yüzden bizi izlemeye devam edin!!
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur