Loading ...
Neugart riduttori per delta robot

Riduttori per robot Delta: precisione ed efficienza da un’unica fonte.

I riduttori di precisione NDF e NDFC di Neugart, specifici per le diverse applicazioni, convincono per la massima dinamica, precisione e affidabilità.

Prestazioni versatili per applicazioni pick-and-place

Sviluppiamo riduttori di precisione su misura per le esigenze dei robot Delta (robot delta a 2 e 3 assi). Elevata dinamica con cambi di direzione molto rapidi, gioco torsionale ridotto, coppie elevate e tenute in uscita adatte ad elevate sollecitazioni: è proprio qui che entra in gioco la nostra soluzione di riduttori. Il nostro concetto di tenuta è progettato per il funzionamento oscillante dell'albero di uscita e riduce al minimo il rischio di perdite , un fattore decisivo nelle applicazioni dell'industria alimentare e farmaceutica. Inoltre, l'elevata rigidità torsionale garantisce che i movimenti pick-and-place vengano eseguiti in modo rapido e preciso. Ciò aumenta la frequenza dei cicli e la sicurezza del processo.

 

Nostri riduttori per robot

FAQ - Domande frequenti sui riduttori per robot

 

I sistemi robotici e i robot industriali utilizzano diverse tipologie di riduttori. I tipi più diffusi includono i riduttori epicicloidali, i riduttori a onde di deformazione e i riduttori cicloidali. La scelta dipende dai requisiti di movimento, dalla capacità di carico e dalla precisione richiesta.

I riduttori a onde di deformazione sono spesso utilizzati quando sono richiesti design estremamente compatti e un gioco molto ridotto. I riduttori cicloidali sono noti per la loro durata e la capacità di sopportare carichi d'urto elevati. I riduttori planetari sono ampiamente utilizzati nella robotica perché offrono un eccellente equilibrio tra densità di coppia, precisione e robustezza meccanica.

La gamma di riduttori per robot di Neugart si concentra sui riduttori epicicloidali di precisione, particolarmente adatti per applicazioni altamente dinamiche come i Delta robot delta ed i sistemi automatizzati pick-and-place.

 

Il riduttore collega il motore all'asse del robot, trasferendo la coppia e controllando al contempo la velocità e la posizione. Le due caratteristiche fondamentali che influenzano la precisione e la ripetibilità delle sue prestazioni sono:

Lost Motion: gioco angolare contenuto, tra i denti degli ingranaggi. Un gioco ridotto migliora la precisione di posizionamento e riduce il ritardo quando il robot cambia direzione.

Rigidità torsionale: la resistenza del riduttore alla torsione sotto carico. Una maggiore rigidità torsionale migliora il controllo del movimento e garantisce che l'albero di uscita segua con maggiore precisione la posizione comandata dal motore.

I riduttori di precisione per robot riducono al minimo il gioco e mantengono un'elevata rigidità torsionale. In questo modo contribuiscono a garantire una precisione di posizionamento costante e movimenti riproducibili, anche in processi di automazione ad alta velocità con molti cicli ripetuti.

 

I riduttori epicicloidali sono ampiamente utilizzati nella robotica perché combinano un design compatto, un'elevata trasmissione di coppia e una precisione affidabile. La loro disposizione degli ingranaggi, a ripartizione del carico consente una coppia elevata mantenendo una trasmissione di potenza efficiente in uno spazio ridotto.

Nella robotica e nell'automazione, i riduttori epicicloidali sono comunemente utilizzati in:

  • robot Delta per operazioni di pick-and-place ad alta velocità
  • Robot SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm), utilizzati nei processi di assemblaggio e imballaggio
  • Sistemi automatizzati di movimentazione, imballaggio e produzione

I riduttori planetari di precisione per robot di Neugart sono appositamente ottimizzati per applicazioni con robot delta altamente dinamici, dove rapidi cambi di direzione, gioco ridotto ed elevata rigidità torsionale sono essenziali per un movimento robotico veloce e preciso.

 

L'automazione robotica richiede precisione e accuratezza, anche dopo che il movimento viene ripetuto più volte. Il gioco (backlash) è il minimo movimento angolare presente tra i denti di ingranaggi accoppiati. Se è presente del gioco, la precisione di posizionamento può risentirne, generando un ritardo nella risposta del sistema durante l’inversione del senso di rotazione. Un gioco ridotto riduce gli errori di posizionamento, specialmente durante i rapidi cambi di direzione.

Allo stesso modo, il riduttore deve resistere alla torsione sotto carico. La rigidità torsionale è la resistenza di un riduttore alla deformazione torsionale. Un riduttore più rigido migliora la precisione di movimento, la reattività e la stabilità complessiva della trasmissione.

 

Sì. Sebbene i nostri prodotti siano comunemente utilizzati nei robot delta, possono anche essere integrati in una varietà di altri sistemi — tra cui AGV e AMR , bracci articolati, robot SCARA e robot collaborativi — purché le specifiche del riduttore (coppia, rigidità e interfacce di montaggio) corrispondano ai requisiti dell'applicazione.

 

Sì, offriamo anche consulenza ingegneristica per garantire che i nostri riduttori siano adeguatamente abbinati ai vostri progetti specifici e ai vostri obiettivi di prestazione.

L'assistenza personalizzata può includere:

  • Rapporti di trasmissione su misura
  • Adattamenti di montaggio e interfaccia
  • Ottimizzazione delle prestazioni per carichi o profili di movimento specifici
  • Collaborazione ingegneristica durante la fase di progettazione

 

NDF è ideale per la massima precisione e dinamica, NDFC per una progettazione efficiente del sistema.

Con la serie NDF e le dimensioni NDF090 e NDF110, puntiamo alla massima precisione e dinamica per movimentare rapidamente carichi elevati e posizionarli con estrema precisione.

A completamento, la serie NDFC si posiziona come soluzione economica per la trasmissione quando l'efficienza complessiva è fondamentale. Le dimensioni NDFC064, NDFC090 e NDFC110 offrono numerosi rapporti di trasmissione e un gioco di torsione selezionabile tra 1 ed 5 arcmin. Naturalmente vengono rispecchiate le caratteristiche fondamentali collaudate dell'NDF, come lo speciale concetto di tenuta e il sistema di azionamento dinamico.

In questo modo, i produttori ed i system integrators ottengono soluzioni versatili per diversi tipi di robot delta da un unico fornitore, da quelli ottimizzati in termini di costi a quelli ad alte prestazioni.

Nostri Riduttori per Robot

... Mostra proprietà espanse

 

Vai al prodotto

 

Vai al prodotto

Richiedete subito la brochure sui riduttori NDF e NDFC

Volete saperne di più sui nostri riduttori NDF e NDFC per robot Delta?
Richiedete la vostra copia gratuita della brochure e scoprite tutti i vantaggi e le applicazioni.
I nostri esperti saranno lieti di assistervi!

Richiesta di informazioni sul prodotto

Sono felice di rispondere alle vostre domande di persona!

Sig. Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168

Contattatemi!

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin