Pick-and-place uygulamaları için ölçeklenebilir performans
Delta robotlar gereksinimlerine tam olarak uyarlanmış hassas redüktörler geliştiriyoruz. Çok hızlı yön değişiklikleri ile yüksek dinamizm, düşük burulma boşluğu, yüksek torklar ve özellikle zorlu koşullara dayanıklı sızdırmazlık keçesi – redüktör çözümümüz tam da bu noktada devreye giriyor. Sızdırmazlık konseptimiz, çıkış milinin salınımlı çalışmasına göre tasarlanmıştır ve gıda ve ilaç endüstrisi uygulamalarında önemli bir faktör olan sızıntı riskini en aza indirir. Ayrıca, yüksek burulma dayanımı, pick-and-place hareketlerinin hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu da çevrim sayısını ve proses güvenliğini artırır.
SSS - Robot redüktörleri hakkında sık sorulan sorular
Robotik sistemler ve endüstriyel robotlar çeşitli redüktör teknolojilerini kullanır. En yaygın olarak kullanılan türler arasında planet redüktörler, gerilim dalgası redüktörler ve sikloidal redüktörler bulunur. Hangisini kullanacağınız, hareket gereksinimlerine, yük kapasitesine ve gereken hassasiyete bağlıdır.
Gerilim dalgası redüktörler genellikle son derece kompakt tasarımların ve çok düşük boşluğun gerekli olduğu yerlerde kullanılır. Sikloidal redüktörler, dayanıklılıkları ve yüksek şok yüklerini kaldırabilme özellikleriyle bilinir. Planet redüktörler, tork yoğunluğu, hassasiyet ve mekanik sağlamlık arasında mükemmel bir denge sağladıkları için robotikte yaygın olarak kullanılır.
Neugart’ın robot redüktör portföyü, delta robotlar ve otomatik pick-and-place sistemleri gibi yüksek dinamik uygulamalar için özellikle uygun olan hassas planet redüktörlere odaklanmaktadır.
Redüktör, motoru robot eksenine bağlayarak torku aktarır ve aynı zamanda hızı ve konumu kontrol eder. Performansının doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini etkileyen iki önemli özellik şunlardır:
Lost Motion: redüktör dişleri arasındaki küçük açısal boşluk. Daha düşük boşluk, konumlandırma doğruluğunu artırır ve robot yön değiştirdiğinde gecikmeyi azaltır.
Burulma dayanımı: Redüktörün yük altında burulmaya karşı direnci. Daha yüksek burulma dayanımı, hareket kontrolünü iyileştirir ve çıkış milinin komut verilen motor konumunu daha hassas bir şekilde takip etmesini sağlar.
Hassas robot redüktörleri, boşluğu en aza indirir ve yüksek burulma dayanımını korur. Bu sayede, birçok tekrarlanan döngü içeren yüksek hızlı otomasyon süreçlerinde bile tutarlı konumlandırma doğruluğu ve tekrarlanabilir hareketler sağlanmasına yardımcı olurlar.
Planet redüktörler, kompakt tasarım, yüksek tork aktarımı ve güvenilir hassasiyeti bir araya getirdikleri için robotikte yaygın olarak kullanılır. Yük paylaşımlı dişli düzenleri, küçük bir kapsama alanında verimli güç aktarımını korurken yüksek tork sağlar.
Robotik ve otomasyon alanında, planet redüktörler genellikle şu alanlarda kullanılır:
- Yüksek hızlı alma ve yerleştirme işlemleri için Delta robotlar
- Montaj ve paketleme süreçlerinde kullanılan SCARA (Seçici Uyumlu Montaj Robot Kolu) robotları
- Otomatik taşıma, paketleme ve üretim sistemleri
Neugart'ın hassas planet robot redüktörleri, hızlı ve doğru robotik hareket için hızlı yön değişiklikleri, düşük boşluk ve yüksek burulma dayanımının gerekli olduğu yüksek dinamikli delta robot uygulamaları için özel olarak optimize edilmiştir.
Robotik otomasyon, hareket birkaç kez tekrarlandıktan sonra bile hassasiyet ve doğruluk gerektirir. Boşluk, redüktör dişleri arasındaki küçük açısal oynamadır. Burada herhangi bir esneklik varsa, konumlandırma doğruluğunu etkilemeye başlar ve dönme yönü değiştiğinde gecikmeye neden olur. Daha düşük boşluk, özellikle hızlı yön değişiklikleri sırasında konumlandırma hatalarını azaltır.
Benzer şekilde, dişli kutusu yük altında bükülmeye karşı direnç göstermelidir. Burulma dayanımı, redüktörün burulma deformasyonuna karşı direncini ifade eder. Daha dayanıklı bir redüktör, hareket doğruluğunu, tepki süresini ve genel tahrik sistemi stabilitesini artırır.
Evet. Ürünlerimiz genellikle delta robotlarda kullanılır, ancak redüktör özellikleri (tork, dayanım ve montaj arayüzleri) uygulama gereksinimlerine uygun olduğu sürece, AGV'ler ve AMR'ler , eklemli robot kollar, SCARA robotları ve kolaborotif robotlar dahil olmak üzere çeşitli diğer sistemlere de entegre edilebilir.
Evet, sunuyoruz. Ayrıca, redüktörlerimizin özel tasarımlarınıza ve performans hedeflerinize uygun olmasını sağlamak için mühendislik danışmanlığı da sunuyoruz.
Özel destek şunları içerebilir:
- Özel dişli oranları
- Montaj ve arayüz uyarlamaları
- Belirli yükler veya hareket profilleri için performans optimizasyonu
- Tasarım aşamasında işbirliğine dayalı mühendislik
Maksimum hassasiyet ve dinamizm için NDF, verimli sistem tasarımı için NDFC.
NDF serisi ve NDF090 ve NDF110 boyutları ile yüksek yükleri hızlı bir şekilde hareket ettirmek ve nokta hassasiyetinde konumlandırmak için maksimum hassasiyet ve dinamizm sunuyoruz.
Buna ek olarak, NDFC serisi, verimli genel tasarım ön planda olduğunda ekonomik bir redüktör çözümü olarak konumlanmaktadır. NDFC064, NDFC090 ve NDFC110 boyutları, çok sayıda dişli oranı ve 1 ile 5 arcmin arasında seçilebilir bir burulma boşluğu sunar. Elbette, özel sızdırmazlık konsepti ve dinamik tahrik sistemi gibi NDF'nin kanıtlanmış temel özelliklerini de sunuyoruz.
Böylece üreticiler ve sistem entegratörleri, maliyet optimizasyonundan yüksek performansa kadar farklı Delta robot özellikleri için tek bir kaynaktan ölçeklenebilir çözümler elde ederler.
Robot redüktörlerimiz
NDF ve NDFC dişli kutuları broşürünü şimdi talep edin
Delta robotlar için NDF ve NDFC dişli kutularımız hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
Broşürümüzün ücretsiz bir kopyasını alın ve tüm avantajları ve uygulamaları keşfedin.
Uzmanlarımız size memnuniyetle yardımcı olacaktır!
Sorularınızı şahsen yanıtlamaktan mutluluk duyacağım!
Bay Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur